工具与软件:
嗨、团队:
客户正在开发 M0G3507。 请帮助澄清以下问题。 谢谢你。
1. 请参阅 M0G3507数据表、其中仅介绍了 WDT。 它是否提供 IWDT (独立看门狗计时器)?
2.如果不是上述项目、是否有任何用于监控 CPU 振荡器/频率的寄存器?
3. M0G3507是否提供独立的振荡器源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
客户正在开发 M0G3507。 请帮助澄清以下问题。 谢谢你。
1. 请参阅 M0G3507数据表、其中仅介绍了 WDT。 它是否提供 IWDT (独立看门狗计时器)?
2.如果不是上述项目、是否有任何用于监控 CPU 振荡器/频率的寄存器?
3. M0G3507是否提供独立的振荡器源?
Jerry、您好!
M0G3507没有 IWDT。 目前、它仅存在于 M0Lx22x 中。
2.我认为您是指 MCLK 监视器、可以指 TRM 2.3.4.2 、它可以监控是否存在 MCLK 活动。 如需任何其他时钟监控器信息、请参阅 RTM 2.3.4时钟监控器。 对于频率监控、G3507中有一个 FCC 模块用于测量时钟频率。 ( TRM 2.3.5频率时钟计数器(FCC) )

3.我不确定你是如何定义"独立"的。 以 M0L2228中的 IWDT 为例、它拥有自己的电源域和振荡器。 从这一点来看、M0G3507中没有独立的振荡器。 但顺便说一下、MCU 时钟可以作为其他器件的时钟源从外部输出。
此致、
Pengfei
尊敬的 Pengfei:
1. M0G3507没有 IWDT。 当前它仅存在于 M0Lx22x 中。
客户想知道为什么 M0G TRM 显示 IWDT 功能、但 G3507没有 IWDT 功能?
他们关心的是时钟频率发生故障时器件如何安全?

您好、Gary、
MSPM0 G 系列80MHz 微控制器 TRM 是针对所有 MSPM0 G 系列编写的、因此可以合理地保留一些未来发布的器件可能支持的外设。 有关特定器件器件型号的规格、请参阅 所述的要求。
他们关心的是时钟频率出现故障时器件的安全性如何?
您是指时钟监控?
此致、
Pengfei