This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:标准 ID 滤波器配置

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1478217/mspm0g3507-standard-id-filter-configurations

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、

有人可以指导如何在用户应用程序中添加更多滤波器吗?SDK 中提供了任何示例代码?

谢谢、此致、

Krushna Thete,

Accolade Electronics Private Limited, Pune.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krushna:

    您只能在 SysConfig 中设置1个过滤器。

    然后、您可以添加更多筛选器元素、NY 参照 SysConfig 生成的代码。

    如果您 需要进一步澄清、请告知我。

    B.R.

    SAL