This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:SysConfig 工具中的 COMP IN+/-引脚与器件数据表不匹配

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477612/mspm0l1228-comp-in---pins-in-sysconfig-tool-do-not-match-with-device-datasheet

器件型号:MSPM0L1228
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我已使用 MSPM0L1228SPNR 并根据器件数据表(SLASF94A)中列出的信息制作了原理图设计

在本设计中、我使用模拟输入:A_0至 A_7、A_9至 A_11以及 A_13至 A_21。

我还使用 COMP0_IN0+和 COMP0_IN0-

我现在将在 SysConfig 工具中填写我的设计、以仔细检查并准备软件开发。

我选择了采用 PN (LQFP 80引脚)封装的器件 MSPM0L1228。

我在这些 COMP0引脚上收到资源冲突。

Web 工具(1.22.0+3940)和下载版本(1.22.0+3893)出现相同的错误:

COMP0_IN0+与 ADC (用于输入 A_1)已使用的 PA26/78发生冲突、COMP0_IN0-与  ADC (用于输入 A_0)使用的 PA27/79发生冲突。

这与 COMP0_IN0+和 COMP0_IN0-的数据表引脚位置不匹配 、说明了 PN 封装(以及其他封装)的引脚30和31

事实上、SysConfig 工具中的 COMP0_IN 引脚都不会与数据表匹配。

我已查看器件勘误表(SLAZ755b)中对此进行了任何提及或解释、但我找不到任何提及或解释。

请告诉我哪些信息是正确的数据表或 SysConfig 工具。

真诚希望并期望数据表正确无误?

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您在论坛中联系我们。 抱歉、这是数据表表中的拼写错误、我认为 SysConfig 正确。

    下表也给出了正确的陈述:

    我将转发给团队、在将来的版本中修复它。 再次感谢。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    好的、数据表中的表6.2是正确的、但表6.6不正确。

    感谢您的澄清。

    此致、

    1月