This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:RST 问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475488/mspm0c1104-rst-issue

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

您好!  

我们发现 MCU RST 无法正常工作、下面是测试:

步骤1。 TI-RST-new1.png:上电时、RST 始终为低电平、在500ms 后、将其拉至高电平。

   但是、发现 MCU 无法正常工作。

步骤2。   TI-RST-new2.png: 在步骤1之后、将 RST 拉至低100us、然后拉至上拉。 MCU 开始工作。

步骤3。  TI-RST-new3.png: 上电时、RST 始终为低电平、500ms 后、将其拉至高电平、延迟100ms、将其拉至低电平、持续180us、

      然后将其拉高。 但是、仍然发现 MCU 无法正常工作。

下面是 RST Low、约180us

步骤4:步骤3、重复步骤2、MCU 可以工作。

此致、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉,我今天做测试的时候,我不喜欢这个问题。 这是我在 myside 所做的

    使用两个 LP-MSPM0C1104的一个是控制 RST 引脚上拉延迟时间、另一个只是切换 GPIO。

    硬件连接:控制器侧板、使用 PA2控制目标侧 NRST 引脚、并使用 PA26检测目标侧的3.3V 电压。 因此、需要将 PA2 (控制器)连接到 NRST (目标)、将 PA26 (控制器)连接到3.3V (目标)并共享 GND。

    软件:

    控制器端代码:

    e2e.ti.com/.../LP_5F00_MSPM0C1104_5F00_NRST_5F00_TEST.zip

    目标测试端代码:

    e2e.ti.com/.../gpio_5F00_toggle_5F00_output_5F00_LP_5F00_MSPM0C1104_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

    首先为控制器侧供电并运行代码、然后为目标侧电路板上电、捕获 NRST 引脚、目标3.3V 和目标 GPIO 引脚的信号、如下所示

    如您所见、它工作正常。  

    您可以尝试对我的使用相同的设置 、以查看是否还可以获得上面的问题。

    顺便说一下、剂量问题每次都发生、或者只是偶尔发生一次?

    您能否上传器件顶部屏幕图片、并告知您测试的器件是我们的生产器件还是早期样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们找到原因。

    上电时、MCU 接收到中断信号且 ISR API 有一些错误、导致 MCU 挂起。

    修复后、它可以正常工作。

    谢谢你。