This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALX-AM243X:MCU-PLUS-SDK 软件包的 PROFINET IO IRT 支持

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446713/mcu-plus-sdk-am243x-profinet-io-irt-support-for-alx-package

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在寻找支持 ALX 封装的 Profinet IRT 堆栈、之前的人提出了此问题、了解到 适用于 AM2432ALX SDK 的 Profinet IRT 堆栈 预计将在11月末尾推出

请告知我们 其 SDK 发布日期或状态。

此致、

Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我们目前正在努力解决这一问题、并面临一些问题。 我们将在下周开始时通知您是否会在下一个 SDK 版本中提供对 ALX 软件包的 PROFINET IO 支持。

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我们为 ALX 封装提供了 PROFINET IO 支持。 我们将在即将发布的 SDK 版本中提供支持、该版本将在12月底之前在 TI.com 上推出。  

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    由于与认证相关的一些意外问题、即将发布的 SDK 版本可能会有所延迟、目前预计将在2月底之前发布 如果要求紧急、那么我们可以在启用了 ALX 封装支持的 SDK v09.02.00.15上发送补丁。  请告知我们您的回复

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    感谢您的回复、新年快乐。

    是的、要求很紧急、因此请发送启用了 ALX 封装的 Profinet (IRT) IO 堆栈。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    当然、将创建一个支持 ALX 的软件包并在一周内通过电子邮件分享。

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    请告知我们 ALX 封装的 Profinet IO 堆栈可用性状态。 我们何时可以收到它

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    对于延迟、我们深表歉意。 我们已经创建了 ALX 软件包、并将立即通过电子邮件共享该软件包。

    此致、  

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我已通过邮件共享 PROFINET 的 ALX 软件包。 请确认您是否已收到此票、我们可以关闭此票。

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    如果未正确复制所有文件、似乎可能会导致此错误。  
    您是否可以 确认" PN_API_IOD_getRealSubmodList "是在此文件"{ind_comms_sdk_09_02_00_15}\source\industrial_comms\Profinet_device\stack\inc\pn_api_iod_device.h"中声明的?

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    我 目前也在 ALX 封装上开发 PROFINET IRT 器件、无法在 RAM 中适应 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15 PROFINET、当我在外部 QSPI 上尝试 XIP 时、我无法使其正常工作。 由于等待2月底的时间非常紧迫、是否有可能共享启用了 ALX 封装的 Profinet (IRT) IO 堆栈

    谢谢你。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    将在内部讨论这一点并确认分享该套件。

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:  

    请查看下面我们解释并遵循自述文件包中的指南的方式。

    我已 在路径中新安装了 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15软件包-"C:\Users\santhosh.sirsi\Desktop\space\ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15"-将其称为"Path A"

    如下面执行的自述文件步骤中所述 ——  

    1.将 AM243_LP_patch 的内容复制到{ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15}文件夹。
    AN --已复制 "路径 A"中"AM243_ALX_PROFINET_PACKAGE\AM243_LP_PATCH"文件夹的内容
    2.复制路径中存在的所有库:({ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15_path}\source\industrial_comms\Profinet 设备\stack\lib)
    CCS 工程路径 .
    ANS -- 路径中存在的文件- Path a\source\industrial_comms\Profinet_device\stack\lib   
    CCS 项目尚未创建-我们说将所有库复制到 CCS 项目路径时、 我们应该复制的确切位置是什么?
    4.构建应用程序。 —— 尚未执行
    5.由于闪存中存在部分应用程序、.out 二进制文件将无法正常工作。
    因此、请按照此链接中提到的步骤刷写两个映像
     (.appimage.hs_fs 和.appimage_xip)成功。
    答案--在这种情况下、我们必须通过 UART 刷写"Profinet_device_demo_xip_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs"和"Profinet_device_demo_xip_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appang"、正确吗?
    请告诉我您对此有何评论。
    此致、
    Santosh  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    CCS 项目尚未创建-我们说将所有库复制到 CCS 项目路径时、 我们应该复制的确切位置是什么? [报价]

    我们已在"{pathA}\examples\industrial_comms\Profinet_device_demo\RT_MII_xip"下创建了另一个示例。 导入该文件夹下的 CCS 工程。
    在导入 CCS 工程后、在此 CCS 工程路径中复制步骤2中提到的库。
    接下来 编译应用并确认编译成功。

    我们必须通过 UART 刷写"profinet_device_demo_xip_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs"和"Profinet_demo_demo_xip_r5fss_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs"、这是右引号吗?

    最后、如 TI 文档中所述、将 appimage 和 xip_appimage 刷写到电路板中。 您需要将 appimage 和 xip_appimage 的路径添加到 "default_sbl_ospi.cfg"文件。 刷写过程完成后、确保两个 appimage 均已成功刷写。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Laxman

    [/quote]