主题中讨论的其他器件:DP83869
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在寻找支持 ALX 封装的 Profinet IRT 堆栈、之前的人提出了此问题、了解到 适用于 AM2432ALX SDK 的 Profinet IRT 堆栈 预计将在11月末尾推出
请告知我们 其 SDK 发布日期或状态。
此致、
Santosh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在寻找支持 ALX 封装的 Profinet IRT 堆栈、之前的人提出了此问题、了解到 适用于 AM2432ALX SDK 的 Profinet IRT 堆栈 预计将在11月末尾推出
请告知我们 其 SDK 发布日期或状态。
此致、
Santosh
尊敬的 Santosh:
如果未正确复制所有文件、似乎可能会导致此错误。
您是否可以 确认" PN_API_IOD_getRealSubmodList "是在此文件"{ind_comms_sdk_09_02_00_15}\source\industrial_comms\Profinet_device\stack\inc\pn_api_iod_device.h"中声明的?
此致、
Laxman
尊敬的 Laxman:
我 目前也在 ALX 封装上开发 PROFINET IRT 器件、无法在 RAM 中适应 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15 PROFINET、当我在外部 QSPI 上尝试 XIP 时、我无法使其正常工作。 由于等待2月底的时间非常紧迫、是否有可能共享启用了 ALX 封装的 Profinet (IRT) IO 堆栈
谢谢你。
此致、
1月
尊敬的 Laxman:
请查看下面我们解释并遵循自述文件包中的指南的方式。
我已 在路径中新安装了 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15软件包-"C:\Users\santhosh.sirsi\Desktop\space\ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15"-将其称为"Path A"
如下面执行的自述文件步骤中所述 ——
尊敬的 Santosh:
CCS 项目尚未创建-我们说将所有库复制到 CCS 项目路径时、 我们应该复制的确切位置是什么? [报价]我们已在"{pathA}\examples\industrial_comms\Profinet_device_demo\RT_MII_xip"下创建了另一个示例。 导入该文件夹下的 CCS 工程。
在导入 CCS 工程后、在此 CCS 工程路径中复制步骤2中提到的库。
接下来 编译应用并确认编译成功。[/quote]我们必须通过 UART 刷写"profinet_device_demo_xip_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs"和"Profinet_demo_demo_xip_r5fss_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs"、这是右引号吗?最后、如 TI 文档中所述、将 appimage 和 xip_appimage 刷写到电路板中。 您需要将 appimage 和 xip_appimage 的路径添加到 "default_sbl_ospi.cfg"文件。 刷写过程完成后、确保两个 appimage 均已成功刷写。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Laxman