工具与软件:
你(们)好;
我想在我在 LP-Am2434评估板上开发的项目中分析每个内核的 CPU 负载。 为此、我在 MCU+ SDK 中使用 TaskP_loadGetTotalCpuLoad ()方法并传输通过 UART 获取的值。

在分析保存的值时、可以看到 core0-0中的 CPU 负载值不断增加、而且 EtherCAT 从站堆栈应用正在运行。 它一开始会快速增加、然后缓慢增加、直至达到99.8%的值。 
CPU 负载值非常高的事实让我质疑我使用的方法。 您认为使用此方法分析 CPU 负载是正确的吗? 您还推荐哪些其他方法?
好的
卡迪尔