主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好 、
我们需要使用两个 GPIO (AA7/Y8)中断、但无法正常工作。
导入项目"GPIO_INPUT_INTERRUPT"可以重现问题 :如下图所示配置、并且运行失败:Board_gpioInit ()->Sciclient_gpioIrqSet ()->Sciclient_rmIrqSet () (Line142)失败。
可以将 GPIO 修改为 C13/AA11、那为什么呢? 我测试了一些 GPIO、发现如果同一组内的两个 GPIO 会触发问题、否则没问题。