工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 AM2432 SDK9.2。
他们想知道、对于 ALV 封装、如果将引脚 C17、W5、D18配置为在 eQEP 或 ECAP 模式下工作、是否默认配置这些引脚的迟滞功能?
也就是说、如果他们想在 eQEP 或 ECAP 模式下支持上述引脚的迟滞功能、是否需要手动配置任何内容来支持此功能?
TRM 中对该器件没有太多的描述、您能为我们提供一些指导吗?
非常感谢、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 AM2432 SDK9.2。
他们想知道、对于 ALV 封装、如果将引脚 C17、W5、D18配置为在 eQEP 或 ECAP 模式下工作、是否默认配置这些引脚的迟滞功能?
也就是说、如果他们想在 eQEP 或 ECAP 模式下支持上述引脚的迟滞功能、是否需要手动配置任何内容来支持此功能?
TRM 中对该器件没有太多的描述、您能为我们提供一些指导吗?
非常感谢、
Kevin
Kevin 老师、您好!
去抖逻辑在 eQEP 模块上可用、而在 ECAP 模块上不可用。
有关哪些 eQEP 引脚可具有此功能的更多详细信息、请查看下面的数据表。

要启用去抖逻辑,在 MCU+SDK 中没有任何支持。
但是这个实现很简单, 你可以按照下面的步骤.
有关 eQEP 去抖周期配置的更多详细信息、请参阅以下一章。

首先、启用 PADCFG 寄存器上的去抖选择位
接下来、配置 所需的去抖周期。
代码示例均可通过以下链接获得。 此代码在 AM62A 器件上可用、相同的过程也适用于 AM64X/243器件。
此致、
Anil。
大家好!
我与一位硬件专家讨论过、他们 确认、去抖和滞后都是相同的。
我可能没有提供正确的信息。
我在数据表中看到、迟滞值取决于 IO 类型并具有相关的值。
请在数据表中搜索迟滞。
焊盘配置可以启用固定迟滞。
此致、
Sreenivasa
大家好!
[报价 userid="546457" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472904/am2432-hysteresis-configuration-for-eqep-ecap-input-pins "]他们想知道、对于 ALV 封装、如果他们配置了在 EQEP 或 ECAP 模式下工作的引脚 C17、W5、D18、这些引脚的迟滞功能是否默认配置?[/QUOT]ST_EN 似乎在复位期间启用。
请参阅以下内容。
5.1.1.4焊盘配置寄存器
5.1.4.1焊盘配置寄存器功能说明
14 ST_EN R/W (1)
接收器施密特触发使能
0 -禁用施密特触发输入
1 -施密特触发输入被启用
表5-14. 焊盘配置焊球名称

此致、
Sreenivasa
Kevin 老师、您好!
谢谢你。
我知道这是否意味着如果 启用了 ST_EN、则 相应引脚将支持迟滞功能? [/报价][报价用户 id="177086" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472904/am2432-hysteresis-configuration-for-eqep-ecap-input-pins/5654960 #5654960"]14 ST_EN R/W (1)
接收器施密特触发使能
0 -禁用施密特触发输入
1 -启用施密特触发输入[/QUOT]此致、
Sreenivasa