This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:eQEP/ECAP 输入引脚的迟滞配置

Guru**** 2552250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472904/am2432-hysteresis-configuration-for-eqep-ecap-input-pins

器件型号:AM2432

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM2432 SDK9.2。

他们想知道、对于 ALV 封装、如果将引脚 C17、W5、D18配置为在 eQEP 或 ECAP 模式下工作、是否默认配置这些引脚的迟滞功能?

也就是说、如果他们想在 eQEP 或 ECAP 模式下支持上述引脚的迟滞功能、是否需要手动配置任何内容来支持此功能?

TRM 中对该器件没有太多的描述、您能为我们提供一些指导吗?

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    去抖逻辑在 eQEP 模块上可用、而在 ECAP 模块上不可用。

    有关哪些 eQEP 引脚可具有此功能的更多详细信息、请查看下面的数据表。  

    要启用去抖逻辑,在 MCU+SDK 中没有任何支持。

    但是这个实现很简单, 你可以按照下面的步骤.

    有关 eQEP 去抖周期配置的更多详细信息、请参阅以下一章。

    首先、启用 PADCFG 寄存器上的去抖选择位  

    接下来、配置  所需的去抖周期。

    代码示例均可通过以下链接获得。 此代码在 AM62A 器件上可用、相同的过程也适用于 AM64X/243器件。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1368738/sk-am62a-lp-how-do-we-configure-mcu-gpio-debounce-time-in-the-mcu-r5-firmware/5546773#5546773

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您的详细答复。

    但是、客户需要的是迟滞功能、而不是去抖。 它们已经实现了去抖。

    例如、在 AM24数据表的第13页、提到某些 I/O 支持此功能。  

    我想请问您能否帮助了解如何 在 eQEP 或 ECAP 模式下配置上述引脚的迟滞功能? 或者默认情况下是否支持它?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    我与硬件专家讨论,他们 确认,去抖和滞后是相同的。

    我已将您的查询发送给硬件专家、以对此进行评论。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    谢谢、是的、请邀请我们的硬件专家对此发表更多评论。

    如果 迟滞 和去抖相同、那么这是否意味着如果客户配置了去抖、那么迟滞功能也同时受支持?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    我与一位硬件专家讨论过、他们 确认、去抖和滞后都是相同的。

    我可能没有提供正确的信息。

    我在数据表中看到、迟滞值取决于 IO 类型并具有相关的值。

    请在数据表中搜索迟滞。

    焊盘配置可以启用固定迟滞。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    [报价 userid="546457" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472904/am2432-hysteresis-configuration-for-eqep-ecap-input-pins "]他们想知道、对于 ALV 封装、如果他们配置了在 EQEP 或 ECAP 模式下工作的引脚 C17、W5、D18、这些引脚的迟滞功能是否默认配置?[/QUOT]

    ST_EN 似乎在复位期间启用。

    请参阅以下内容。

    5.1.1.4焊盘配置寄存器
    5.1.4.1焊盘配置寄存器功能说明

    14 ST_EN R/W (1)
    接收器施密特触发使能
    0 -禁用施密特触发输入
    1 -施密特触发输入被启用

    表5-14. 焊盘配置焊球名称

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的答复。

    我是否知道这意味着如果 启用了 ST_EN、则 相应引脚将支持迟滞功能?  

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    谢谢你。

    我知道这是否意味着如果 启用了 ST_EN、则 相应引脚将支持迟滞功能?  [/报价][报价用户 id="177086" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472904/am2432-hysteresis-configuration-for-eqep-ecap-input-pins/5654960 #5654960"]14 ST_EN R/W (1)
    接收器施密特触发使能
    0 -禁用施密特触发输入
    1 -启用施密特触发输入[/QUOT]

    此致、

    Sreenivasa