This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:为什么 OSPI 闪存器读取 EEPROM?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473173/tmdscncd263p-why-does-the-ospi-flasher-read-the-eeprom

器件型号:TMDSCNCD263P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

Re: Project: c:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56\tools\flasher\JTAG_uniflash\am263px-cc\r5fss0-0_nortos

在文件 board.c 函数 i2c_flash_reset ()中、代码首先尝试读取板载 EEPROM。 如果 EEPROM 读取成功(无论电路板版本是否合法或使用垃圾值如何)、代码都会执行 OSPI 闪存复位。

问题: 为什么 OSPI 闪存复位依赖于读取 EEPROM 的能力? 我看不到相关性、尤其是从 EEPROM 读取什么值似乎无关紧要。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    根据电路板版本、我们决定电路板上存在哪个 IO 扩展器。 由于不同部件的可用性,我们在板上有不同的扩展器。 然后调用相关的 API。

    例如、最近的 am263px cc 将具有直接连接到闪存复位线路的 OSPI 线路、因此我们将在下一个 SDK 版本中添加对该线路的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我看不到它的相关性、特别是因为从 EEPROM 读取什么值似乎无关紧要。

    你为什么这么认为? 我们从 EEPROM 中查找电路板版本、并选择相应的 IO 扩展器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 现在我看到了我的错误、我没有看到 E2/E1 (其他)有不同的 API 调用。 我是代码盲!

    我的问题的背景是关于我需要考虑为我们的 PCB 安装定制闪存器时需要考虑哪些因素。 如果您的 EEPROM 检查要决定使用哪个 I/O 扩展器、则可以跳过此步骤、因为我们的 PCB 上没有 I/O 扩展器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、如果您的 PCB 没有 IO 扩展器、则无需进行此检查。