This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:基于 TLS 的 FTP (FTPS)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472486/am263p4-q1-ftp-over-tls-ftps

器件型号:AM263P4-Q1

工具与软件:

您好!

  1. 对于此 SOC、是否有针对 FTP over TLS 客户端的示例代码?
  2. 如果不是、是否有任何我可以调整的其他基于 TI ARM 的 SOC 示例?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    通过 AM263Px 提供了基于 TLS 的示例、这些示例展示了 SoC 用作 HTTPS 服务器或使用 MbedTLS 库的 MQTT 客户端。

    在 MCU_PLUS_SDK 中没有为任何 SoC 显示 TLS 协议的 FTP 的直接示例。

    但是、LwIP 协议栈(MCU_PLUS_SDK 的一部分)确实提供了 TFTP 客户端示例、可以调整这些示例以使用 MbedTLS (MCU_PLUS_SDK 的 TLS 库部分)、从而帮助您实现基于 TLS 的 FTP 功能。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    非常感谢提示。