请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM263P4-Q1 工具与软件:
您好!
- 对于此 SOC、是否有针对 FTP over TLS 客户端的示例代码?
- 如果不是、是否有任何我可以调整的其他基于 TI ARM 的 SOC 示例?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
非常感谢。
尊敬的 Kier:
通过 AM263Px 提供了基于 TLS 的示例、这些示例展示了 SoC 用作 HTTPS 服务器或使用 MbedTLS 库的 MQTT 客户端。
在 MCU_PLUS_SDK 中没有为任何 SoC 显示 TLS 协议的 FTP 的直接示例。
但是、LwIP 协议栈(MCU_PLUS_SDK 的一部分)确实提供了 TFTP 客户端示例、可以调整这些示例以使用 MbedTLS (MCU_PLUS_SDK 的 TLS 库部分)、从而帮助您实现基于 TLS 的 FTP 功能。
此致、
Shaunak