This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:为 MSPM03519启用时钟树时、SysConfig 将崩溃

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470373/sysconfig-sysconfig-crash-when-enabling-clock-tree-for-mspm03519

器件型号:SysConfig

工具与软件:

您好!

这是 为 MSPM03519启用时钟树时得到的结果。

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    您使用的是哪些 SysConfig、CCS 和 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、忘了提及。

    我使用的是 SysConfig 1.22.0+3893、CCS 版本:20.0.2.5_1.6.2 和 mspm0_sdk_2_03_00_07。 这是独立 SysConfig。

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    保存 SysConfig 文件时是否显示错误?

    配置 SysConfig 并附加对时钟树所做的更改时、请检查是否存在任何错误(红色)。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无错误、无冲突。 启用时钟树并弹出此错误。

    以上评论无法解决问题。

    此致、

    尤金  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    您能否说明您遇到此错误的步骤?

    在我这边、打开 SysConfig  1.22.0+3893后、它支持的最高 SDK 版本是 v2.02.00.05。 我不确定如何使用 mspm0_sdk_2_03_00_07 SDK。

    顺便说一下、我们使用 SysConfig 的最常见方式是在打开 SDK 示例时在 CCS 中使用其内置版本:

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我单击时钟树时会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有产品都单独安装。 SDK 是下载器、位于此处: MSPM0-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com。SysConfig 是独立的、不是 CCS 的一部分。 我不知道为什么在您提供独立工具时需要 CCS。  我认为、SysConfig 是非常有用的工具、但 CCS 不一定是开发 IDE 的首选。

    我再次尝试此操作、崩溃似乎消失、但检查时钟尝试\n 未显示任何图形视图。 我使用 MSPM03519 LaunchPad、但最终会成为定制电路板。  

    如果 不支持 mspm0_sdk_2_03_00_07、那么何时会支持它? 关于 SysConfig 和 mspm0_SDK_2_03_00_07兼容性、我是否还需要注意任何其他问题?

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    我相信我已经找出了可能的根本原因。

    对于我们的生产开发、SDK 必须是产品库的一部分。 它包含我们使用的代码、因此无法安装。 SysConfig 允许选择 SDK。 在将完整的 SDK 引入我们的源树后、一切看起来都可以正常工作、但我们不需要完整的 SDK。

    但是、该选择不会保存到.syscfg 工程文件中。 我可以在工程上打开已保存的文件以进行受控维护、但 SysConfig 似乎默认为上次用户 SDK 选择、该选择可能不是工程中的用户 SDK 选择。

    这将引出两个问题:

    1. 如何强制 SysConfig 使用用户定义的 SDK 文件夹?
    2. 在没有完整 SDK 的情况下、SysConfig 才能正常工作需要哪些依赖项?

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    1.以 CCS 工程为例、可以在工程属性中选择 SDK 版本:

    2.为 MSPM0工程下载完整的 SDK 时需要。 虽然完整的 SDK 位于您的本地磁盘内存中、但在您的最终输出二进制文件中只会编译项目中使用过的源文件。  

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    毫无疑问、不需要 SDK 示例、内核或 mcuboot 或所有工具、因为 SysConfig 似乎未配置它们。 要正确生成目标配置 H 和 C 文件并使时钟树正常工作、独立 SysConfig 需要哪些最小依赖项集?

    我不对 SysConfig 使用 CCS。 我使用独立的 SysConfig 版本并保存了.sysconfig 文件。 不计划使用 SysConfig 仅生成 配置目标所需的文件来生成任何 CCS 工程。

    在使用提供的 sysconfig_gui.bat 文件打开.sysconfig 文件时、如何让独立 SysConfig 使用特定 SDK 文件夹?

    此致、

    尤金