This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:无法在 CCS 中为 MCU 套件选择正确的器件型号

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469015/lp-am263p-not-able-to-select-the-right-part-number-for-kit-mcu-in-ccs

器件型号:LP-AM263P

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

下面是我的开发套件上器件的主器件(MCU)上打印的信息。  
 

但是、当我尝试运行基于 i2c 的 LED 闪烁的示例代码时、仅使用选择 AM263x 的以下部件刷写代码




如果我尝试使用任何 AM263Px 器件、则会出现以下错误

 




您能说明此处出现了什么错误吗、或者我是在阅读器件信息吗?  


此致!
Navneet Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet:

    问题1。 您能否共享您正在使用的 SDK 和 CCS 版本?

    问题2: 您是否还可以共享您使用的引导模式?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本:mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31

    CCS 版本: 12.8.1.00005  

    启动版本:  






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet:

    引导模式开关配置为错误状态。 它应该是0010、在上面共享的图像中似乎是1101。 您可以更改引导模式、下电上电、然后重试。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaunak,

    非常感谢!! 更改引导模式成功。
    我很好奇、我需要在 ccxml 文件中选择哪个器件是 LP-AM263P 套件的正确器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet:

    您可以按照以下文档设置 CCS 并创建.ccxml 文件: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/CCS_SETUP_PAGE.html

    此致、
    Shaunak