This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:MSPM0L1228:SWD 端口保护

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485527/mspm0l1228-mspm0l1228-swd-port-protection

器件型号:MSPM0L1228

工具与软件:

您好!  

在我公司、我们正在开发一个具有 M0L1228微控制器的项目。 我有一个关于 SWD 端口保护的问题:考虑到我们要遵循 SWD 安全级别1、应该在哪个存储器寄存器中存储用于验证访问的相应密码?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安全寄存器位于 MCU 的 NONMAIN 区域。 可以在 SysConfig->Configuration NVM 中更改 NONMAIN 配置。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复! 注册的具体名称是什么? 此外、是否 可以设置 密码的读/写保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NONMAIN 中的 PWDDEBUGLOCK 是 SWD 连接的密码。 连接到器件后、密码不会有读取/写入保护。  更多详细信息、请参阅 TRM 第1.5章 NONMAIN_G350x_G310x_G150x_G110x 寄存器。

    此致、

    Cash Hao