Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
工具与软件:
我们正在设计一款最大速度 >=350K erpm 的电机驱动产品、使用 MSPM0G3507+FOC 可以实现该速度吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
工具与软件:
我们正在设计一款最大速度 >=350K erpm 的电机驱动产品、使用 MSPM0G3507+FOC 可以实现该速度吗?
尊敬的 NaN:
实际上、350K erpm 将是 M0G 处理的挑战。 350K erpm 代表电机的5.83K eHz。
通常、我们需要至少5至10倍的控制环路频率(与电机速度相比)才能实现良好的控制性能。
对于 M0G+FOC、我们通常认为16KHz 的控制环路可以实现、这对于低于1-3KHz 的电机最大速度是合适的。
顺便说一下、您当前用于高速电机控制的平台是什么?
B.R.
SAL