工具与软件:
环境:
我创建了一个 Code Composer Studio 工程、包括 CAN/EtherCAT/2 UART/UDMA/OSPI、并且程序运行正常。
问题:
添加 PCIe 驱动程序时、程序将调用 Module_clockEnable()
行动:
我检查 PCIe 的引脚、没有引脚多路复用。 但是、当单步执行程序时、进入 Module_clockEnable()、当启用 TISCI_DEV_PCIE0时、程序将崩溃。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
环境:
我创建了一个 Code Composer Studio 工程、包括 CAN/EtherCAT/2 UART/UDMA/OSPI、并且程序运行正常。
问题:
添加 PCIe 驱动程序时、程序将调用 Module_clockEnable()
行动:
我检查 PCIe 的引脚、没有引脚多路复用。 但是、当单步执行程序时、进入 Module_clockEnable()、当启用 TISCI_DEV_PCIE0时、程序将崩溃。


王宝华、您好!
感谢您的提问。
[quote userid="645877" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485856/am2434-when-add-a-pcie-driver-in-syscfg-of-code-composer-studio-code-will-crash-in-module_clockenable 添加 PCIe 驱动程序时、程序将调用 Module_clockEnable ()是否要将 PCIe 模块用作 EP 或 RC?
目前、我们只有 AM64x MCU+ SDK:"PCIe EP 枚举"
此致
Ashwani
。 我将 AM2434 PCIe 模块用作 RC[/QUOT]假设您使用的是 RTOS。 您正在处理哪个 SDK 示例?
MCUSDK 限制: AM243x-RC 仅与 EP 配合使用
此致
Ashwani
王宝华、您好!
[报价 userid="645877" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485856/am2434-when-add-a-pcie-driver-in-syscfg-of-code-composer-studio-code-will-crash-in-module_clockenable/5708649 #5708649"]平台:AM243xEVM 作为 RC
Intel Cyclone10 GX FPGA 开发套件作为 EP
[报价]感谢您的更新。
目前、我们不支持该组合(通用 AM243x-RTOS-RC、它可以与任何其他 EP 配合使用)。
您可以在 Linux 上工作吗?
3.2.2.9. PCIe 根复合体—Processor SDK AM64X 文档
此致
Ashwani