This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:在 Code composer studio 的 syscfg 中添加 PCIe 驱动程序时、代码将在 Module_clockEnable ()中崩溃

Guru**** 2597065 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485856/am2434-when-add-a-pcie-driver-in-syscfg-of-code-composer-studio-code-will-crash-in-module_clockenable

器件型号:AM2434

工具与软件:

环境:

我创建了一个  Code Composer Studio 工程、包括 CAN/EtherCAT/2 UART/UDMA/OSPI、并且程序运行正常。

问题:

添加 PCIe 驱动程序时、程序将调用 Module_clockEnable()

行动:

我检查 PCIe 的引脚、没有引脚多路复用。 但是、当单步执行程序时、进入 Module_clockEnable()、当启用 TISCI_DEV_PCIE0时、程序将崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     王宝华、您好!

    感谢您的提问。

    [quote userid="645877" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485856/am2434-when-add-a-pcie-driver-in-syscfg-of-code-composer-studio-code-will-crash-in-module_clockenable 添加 PCIe 驱动程序时、程序将调用 Module_clockEnable ()

    是否要将 PCIe 模块用作 EP 或 RC?

    目前、我们只有 AM64x MCU+ SDK:"PCIe EP 枚举"

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    感谢您的快速反馈。 我使用 AM2434 PCIE 模块作为 RC、目前、程序将用 Pinmux_Init 兑现、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    。 我将 AM2434 PCIe 模块用作 RC[/QUOT]

    假设您使用的是 RTOS。 您正在处理哪个 SDK 示例?

    MCUSDK 限制: AM243x-RC 仅与 EP 配合使用

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们正在使用 FreeRTOS、我不使用 TI 示例。 在我自己的 FreeRTOS 项目中使用 SDK AM243x 9.0.0.03。

    平台:AM243xEVM 作为 RC

            Intel Cyclone10 GX FPGA 开发套件作为 EP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、您好!

    [报价 userid="645877" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485856/am2434-when-add-a-pcie-driver-in-syscfg-of-code-composer-studio-code-will-crash-in-module_clockenable/5708649 #5708649"]

    平台:AM243xEVM 作为 RC

            Intel Cyclone10 GX FPGA 开发套件作为 EP

    [报价]

    感谢您的更新。

    目前、我们不支持该组合(通用 AM243x-RTOS-RC、它可以与任何其他 EP 配合使用)。

    您可以在 Linux 上工作吗?

    3.2.2.9. PCIe 根复合体—Processor SDK AM64X 文档

    此致

    Ashwani