This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:关于 LP-MSPM0G3519在 Trace32上运行的 Lauterbach CMM 脚本

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486978/lp-mspm0g3519-regarding-lauterbach-cmm-scripts-for-lp-mspm0g3519-to-run-on-trace32

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具与软件:

团队成员、您好!

我们使用的是 MCAL:MCAL_MSPM0_00.02.04.00软件包

SDK: mspm0_sdk_2_04_00_06版本

我们正在使用 LP-MSPM0G3519电路板、我们需要对跟踪32执行测试、因此当我们检查 CPU 时、trace32软件仍不支持 LP-MSPM0G3519。

您能否向我们分享可用于运行初始化 LP-MSPM0G3519 TI LaunchPad 板的 CMM 脚本、还请告知我们在 从 Lauterbach 连接外部 JTAG 调试器时是否需要注意任何其他跳线设置

根据评估板、我们看到有两个 XDS-110 IN (J103)和 XDS-110 OUT 端口(J102)、请告诉我们需要连接外部 JTAG 调试器的位置以及跳线 J101处理  

谢谢你。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MCAL 支持、您可以向 TI 销售团队发送电子邮件吗。 然后、他们会将该请求转发给 MSP 软件团队、并根据该请求为您提供帮助。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash Hao、

    您能告诉我们您是 TI 销售团队的收件人吗? 这样我们就可以转发请求

    谢谢你

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我没有这方面的信息。 在哪里可以找到 MCAL 资源链接? 它仍然是内部资源。 您应该从 TI 人员处获得此链接。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash Hao、

    确保我们将在内部进行一次检查

    谢谢你

    此致、

    Pradeep R