Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519
器件型号:LP-MSPM0G3519
工具与软件:
团队成员、您好!
我们使用的是 MCAL:MCAL_MSPM0_00.02.04.00软件包
SDK: mspm0_sdk_2_04_00_06版本
我们正在使用 LP-MSPM0G3519电路板、我们需要对跟踪32执行测试、因此当我们检查 CPU 时、trace32软件仍不支持 LP-MSPM0G3519。
您能否向我们分享可用于运行初始化 LP-MSPM0G3519 TI LaunchPad 板的 CMM 脚本、还请告知我们在 从 Lauterbach 连接外部 JTAG 调试器时是否需要注意任何其他跳线设置
根据评估板、我们看到有两个 XDS-110 IN (J103)和 XDS-110 OUT 端口(J102)、请告诉我们需要连接外部 JTAG 调试器的位置以及跳线 J101处理
谢谢你。
此致、
Pradeep R