This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:5V 容限 ODIO 数字输入电压电平

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1488566/mspm0l1305-5v-tolerant-odio-digital-input-voltage-level

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

工具与软件:

在测试5V ODIO 引脚的数字输入逻辑时、我发现当 VDD 为3.3V 时、电压降低~1.5V 时、输入引脚出现低电平。 根据下面显示的数据表、我预计它会更接近0.8V。 这是一个已知问题还是缺少某种配置?  

我已经尝试过使用内部下拉电阻器(接通和断开)进行调试。 迟滞打开和关闭。 测试了 RGE 封装 PA1输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitchell:
    PA1是一个开漏引脚、因此您需要添加一个上拉电阻器来验证您正在进行的测试。 只是为了确认、当进入引脚的电压为1.5V 时、您会记录到一个低电平? 如果是这种情况、如果低于该值、那么它将不会记录到低电平?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在配置为输入时、为什么需要上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego:

    这是对应用板的一个非常简单的测试、但我明天将对 EVM 进行仔细检查、以排除我的设计有任何异常之处。 更像是完整性检查。

    我的设置是将4.7k Ω 连接到直流电源。 我上下改变了电压。 当将电压降低到1.5V 以下(在处理器引脚上进行测量)时、处理器开始寄存低电平。 根据我的理解、当开漏 IO (ODIO)的 VDD 高于2.7V 时、数据表上开始出现低电平的最大电压为0.8V。 我的目标是弄清为什么数据表和处理器之间存在差异、以及我可以做些什么。

    在此测试中、应该不需要上拉电阻器(甚至下拉电阻器)。 我只是尝试了几个条件,因为我拔出我的头发一点点,以找出发生了什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitchell:
    同意。 我只是建议它的健全性检查,而不是必要性。 让我和我的团队成员谈谈、看看是否会出现这种行为。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,

    我使用软件轮询示例和 MSPM0L1306 EVM 进行了检查、PA1寄存器为0的电压经测量为1.65V。

    自从今天考虑它之后、我认为我可能更好地理解了数据表。 数据表规定 ODIO 寄存零的最大电压(VIL)为0.8V。 我最初的解释是转换电压将为0.8V。 正确的解释可能是、在高电平输入电压(VIH)电平未定义之前、保证零的最大电压为0.8V 或任何更高的电压、它可能是0或1。

    这种理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 VIL 和 VIH 之间始终存在间隙、读数不确定。 施密特触发器往往会在这一间隙中抖动(消耗功率),这就是为什么您想要对未连接的引脚使用上拉/下拉(或关闭触发器)的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitchell:
    正如 Bruce 所提到的(并且您已扣除)、您都是正确的。

    此致、

    Diego Abad