Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1106
工具与软件:
大家好、团队成员:
MSPM0L1106中的 UART 以传统方式正常工作。 在我的应用中、Tx 和 Rx 引脚连接在一起、用于进行单线通信。
以下是通信的顺序:
1.默认情况下、Tx 引脚配置为输出低电平、Rx 引脚配置为输入、无需任何拉电阻器。
2. DUT 首先通过将 Tx 引脚配置为 UART Tx 模式来发送数据、然后发送数据。
3.发送数据后、Tx 引脚将配置为输入、不使用任何拉电阻器。 Rx 引脚将配置为 UART Rx 模式以进行数据接收。
4.接收到数据后、Rx 引脚将配置为输入、而不使用任何上拉电阻器。 如果有数据传输、TX 引脚将配置为 UART Tx 模式、并重复步骤2中的步骤。
综上所述、数据发送和接收基本正常。 但是、在接收数据时、第一个字节的值很可能为0x00。 是否有办法避免接收该前导0x00?
谢谢。