This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:BOM 不匹配

Guru**** 2584985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489979/lp-em-cc2340r5-boms-do-not-match

器件型号:LP-EM-CC2340R5

工具与软件:

你好。 BOM 中的元件 Z60和 Z62与 Orcad 原理图不匹配。 Z60和 Z62是 Orcad 原理图中的12pF。 在 pdf 原理图和 BOM 中、Z60和 Z62分别为1.2pF 和0.7pF。 哪一个是正确的? 我有一些非正常工作的原型、其中根据我自己的仿真使用了 Z60=1.2pF、Z61=5.1nH 和 Z62=.1pF。 因为它不起作用、我将转向 TI 价值观、但需要弄清楚它们是什么。 为完整起见、您能否为我提供正确的值

Z60、Z61、Z62、C33、L33、 C34和 CA2

我的参考板显示的是 BOM Rev B。如果您能够做出此澄清并提供整个 BOM Rev B、则会非常有帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在参考设计  LP-EM-CC2340R5设计文件中、原理图和 BOM 为版本 A、天线匹配值为 Z60:1.2 pF、Z61:2nH、Z62:0.7 pF。 这些值对 LP-EM-CC2340R5板上的 PCB 天线匹配有效。

    如果您的设计与  LP-EM-CC2340R5板不完全相同、则需要为您的 设计找到新的天线匹配值。 即、根据 产品的机械外壳距离、外壳材料选择和应用位置、您的设计将具有不同的 GND 平面尺寸和不同的天线负载。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  为什么 OrCAD 值和原理图之间存在差异?  我的天线设计与 TI 参考设计相匹配、将 IC 连接到天线的网络经过精心设计、设计为50欧姆、但它无法正常工作。  匹配网络是根据物理天线模型(由史密斯图确定的匹配网络)精心设计的。

    我有一个承包商设计的第一个修订版板、她接着使用另一种天线、Z60=12pF、Z61=0 nH、Z62=12pF。

    两个电容器与 OrCAD 值相匹配。

    此电路板工作正常!  没有分析、可将 IC 连接到她的自定义天线的可靠网络以及看似不正确的匹配网络。

    问题是、没有实际的信号范围。  她的设计很差、信号范围只有几英尺。  我仔细设计的版本 B、完全无法正常工作。

    因此、我要向 TI 提出的问题仍然存在。  参考设计上的电容器值是多少?  12pF 和 pF 还是1.2pF 和0.7pF?  文档不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参考设计中的 CAD 文件是 Rev A BOM 选项的 Cadence Allegro 显示、其中以下选项与原理图和 BOM 相匹配。 这些是您应该用于天线匹配的起始值。 但是、如上一主题中所述、这些值对于每个特定的设计始终是唯一的。

    如果您使用的是从 Cadence Allegro 到 Orcad 的 CAD 转换器、那么这或许是基于"核心设计"的转换设计、该设计只是这些元件的支脚架、而不是 BOM Rev A 设计。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  谢谢你。 为了完整起见、版本 B BOM 是否更改了任何电气组件?

    THX