主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
我有4个需要完全对齐的 PWM (0-3)。 PWM0在零时生成 SyncOut、所有其他 PWM (1-3)均启用相位、同步配置为 EPWM0 SyncOut。 我还将所有 TBPHS 设置为0。
当使用示波器时、PWM0和 PWM1-3不同步约5ns (或1个时钟周期@ 200MHz)。 因此、从 PWM0生成 SYNCOUT 并由其他 PWM SYNCIN 接收的时间看起来、已经过去了1个时钟周期。
PIC 显示了 PWM0与 PWM2的比较。 PWM2滞后于 PWM0。

是否有建议的解决方案可使下游 PWM 恰好同步到 PWM0?
下面是寄存器的转储:

感谢您的支持