主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具与软件:
TI SBL 可通过 XDS100V2下载到 AM263P4中。 但上电后、RBL (ROM 引导加载程序)会输出一些数据、并且 TI SBL 似乎不是由 RBL 启动。 您能帮助检查 RBL 输出是什么吗? 谢谢!e2e.ti.com/.../TI_5F00_SBL.txt

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TI SBL 可通过 XDS100V2下载到 AM263P4中。 但上电后、RBL (ROM 引导加载程序)会输出一些数据、并且 TI SBL 似乎不是由 RBL 启动。 您能帮助检查 RBL 输出是什么吗? 谢谢!e2e.ti.com/.../TI_5F00_SBL.txt

您好!
将 TI SBL 下载到 AM263P4中Unknown 说:可通过 XDS100V2
我可以知道您在这里使用哪种引导模式吗?
如果您 通过 UART uniflash 将 SBL 加载到闪存中、然后重新启动、在这种情况下、ROM 应该会加载 SBL。
AM263Px MCU+ SDK:次级引导加载程序(SBL)
此致、
Nikhil Dasan
当我使用 XDS100V2下载 TI SBL 时、它是 DevBoot 模式。 在我使用 XDS100V2下载 TI SBL 并再次上电后、它将是 OSPI (8S)八进制读取模式。 此解决方案在另一个项目中运行良好、TI SBL 运行良好。 现在、对于不同的客户来说、这是一个不同的项目、并且硬件发生了变化。 但我们仍然使用 AM263P4。 如何分析 RBL 输出的数据? 有 TI 提供的文档吗? 谢谢!