This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:TI SBL 似乎不是由 RBL 启动的

Guru**** 2457430 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486177/am263p4-it-seems-that-ti-sbl-is-not-started-by-rbl

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

TI SBL 可通过 XDS100V2下载到 AM263P4中。 但上电后、RBL (ROM 引导加载程序)会输出一些数据、并且 TI SBL 似乎不是由 RBL 启动。 您能帮助检查 RBL 输出是什么吗? 谢谢!e2e.ti.com/.../TI_5F00_SBL.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    可通过 XDS100V2
    将 TI SBL 下载到 AM263P4中

    我可以知道您在这里使用哪种引导模式吗?

    如果您 通过 UART uniflash 将 SBL 加载到闪存中、然后重新启动、在这种情况下、ROM 应该会加载 SBL。

    AM263Px MCU+ SDK:次级引导加载程序(SBL)

    此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 XDS100V2下载 TI SBL 时、它是 DevBoot 模式。 在我使用 XDS100V2下载 TI SBL 并再次上电后、它将是 OSPI (8S)八进制读取模式。 此解决方案在另一个项目中运行良好、TI SBL 运行良好。 现在、对于不同的客户来说、这是一个不同的项目、并且硬件发生了变化。 但我们仍然使用 AM263P4。 如何分析 RBL 输出的数据? 有 TI 提供的文档吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    很抱歉、我以前没有看到过这些日志。 解析 ROM 的记录器地址区域时得到了这个地址吗?

    另外关于这种开发引导模式、我认为您加载了 SBL 连接到闪存 使用 JTAG 是不是?

    您能否简单介绍一下从工作场景项目到非工作场景项目和硬件方面发生了哪些变化?

    同时、我在内部向 ROM 团队了解这一点。

    此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志来自 UART 引脚。 是的、在 DevBoot 模式下、我使用 XDS100V2 UniFlash JTAG 将 SBL 下载到闪存。 SBC 从 SFS2620AMBGBAD 更改为 MFS2633AMDA0AD。 但目前 SBC 处于调试模式。 这意味着 SBC 的看门狗禁用于开发而不是生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在这个新硬件上尝试一下吗? 将器件置于 OSPI 引导模式、并在 R5上加载 GEL 脚本并连接内核。 这将打印器件所处的引导模式。  

    我怀疑在本例中引导锁存引脚是否正确读取了引导模式。 您可以尝试一下并共享日志吗?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是"GEL 脚本"? 你能把它寄给我吗? 通常、我只使用 UniFlash 和 XDS100V2下载软件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GEL 脚本将是 CCS 包的一部分。 请按照下面 CCS 中目标配置的"Advanced"选项卡中所示更新相同内容。

    通过这些日志、您可以在连接到 R5内核时在 CCS 控制台上获得很少的日志。

    此外、我咨询了 ROM 团队、上面提到的日志不是 RBL 日志

    您能否说明所遵循的确切步骤? 即逐步、在执行了哪一步之后您会看到这些日志、在哪里?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是"CCS 中的目标配置"、对吧?

    正如我所说、 日志来自 UART 引脚 UART0_TXD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是"CCS 中的目标配置"、对吗?