This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:到达时即刻失效、通过避免其保修、我可以执行哪些额外测试

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1493181/tmdsemu200-u-dead-on-arrival-what-additional-testing-can-i-do-with-avoiding-its-warrany

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

一个月前买了一个 TMDSEMU200-U、今天才有时间进行测试、但当我继续尝试连接到 Uniflash 以再次检查它是否被识别时、仿真器未显示在应用程序上、也未重新加入我的计算机的设备管理器。 仿真器上的 LED 指示灯不亮。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 订单号 T05543770、我们购买了 PN TMDSEMU200-u
    即使将该器件与我们一段时间以来一直使用的相同器件进行比较、也无法正常工作。
    我们需要快速启动并运行新器件。
    我问我们能做些什么:是否可以在保修期内进行更换? 或者退款

    TI 打开了由 Archie 创建的 CS2737153案例

    该 仿真器已连接到我们的设备(它是一个用于执行验收测试的系统)、并且没有任何生命迹象。 我们还有另一个在同一个应用中可正常工作的相同模块。
    我对这种服务方式非常失望;我们购买了不起作用的产品并为其付款、并且我们只收到从一侧退回到另一侧的电子邮件、而不提供解决方案

    我们恳请您申请新零件或退款。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorge、

    我对您的体验深表歉意。 为 TMDSEMU200-U 供电时、器件上的任何 LED 都不会亮起?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brenan:

    正确通常、连接到我的 PC 后、我会看到绿色 LED 亮起。  

    我在之前的  TMDSEMU200-U 中确实看到了这一点、我们在其中一个生产单元中使用了该装置。  

    感谢您的答复、

    Jorge Jurado-Garcia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorge、

    我懂了。 您是否在使用其他 PC/电缆时尝试过此功能?

    此致、

    Brennan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:  

    继续并尝试了新的电缆和 PC ,它仍然没有看到任何迹象的生命。 以下是我测试过的以下情况。

    1、新电缆与不同 PC

    2、以前的电缆与不同的 PC  

    3、新电缆与同一 PC

    4.以前的电缆与同一 PC  

    我还让我们检查了我们的司机,它根据他们认为是好的。 我还 从我们的生产工厂测试了之前的 TMDSEMU200-U、该测试确实显示了上述所有情况下的生命迹象。  

    我们应该如何继续获取替换的 TMDSEMU200-U  

    感谢您的合作、

    Jorge Jurado-Garcia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorge、

    感谢您分享测试的详细信息、从而得出 TMDSEMU200-U 探头存在故障、我可以确认此探头似乎存在问题、并且该探头符合更换条件。

    请在您的支持请求单 CS2737153上分享此 E2E 帖子、作为 TI 工程部门证明您的替换申请有效的证据。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    感谢您帮助我调试和解决此问题。 我在支持请求单上分享了此 E2E 帖子、作为我替换申请的证据。 只是等待 Archie 回复我的电子邮件。

    谢谢!

    豪尔赫