This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM2612:Device 'Cortex R.AM261x'当前未识别:CCS 未检测到 AM261x

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494281/faq-am2612-device-cortex-r-am261x-is-not-currently-recognized-ccs-is-not-detecting-am261x

器件型号:AM2612

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我将为 AM261x 使用 CCS v12.8.1 MCU_PLUS_SDK。  如果我尝试从 AM261x MCU+ SDK 导入任何示例、则会显示以下错误:

即使我尝试从头开始创建一个新工程、也会看到"当前无法识别器件'Cortex R.AM261x':"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 版本12.8.1或12.8.0或更早版本不提供针对 AM261x 器件的内置支持。 需要通过以下方法之一来添加此功能:

    1. 在内部更新 Sitara MCU 器件支持

      1.1.下载并安装 CCS 12.8.1 fresh (卸载上一个)

      1.2.单击"帮助"→"检查更新"
      /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/908/pastedimage1740391225194v1.png
      1.3.有时您会看到以下弹出窗口:
      /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/908/pastedimage1740391313481v2.png

      1.4.选择 Sitara MCU 器件支持以获得 AM261x 支持。 取消选择其他更新。

      /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/908/pastedimage1740391368262v3.png
      /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/908/pastedimage1740391377172v4.png

      1.5.选择协议并单击完成。

      1.6.安装完成后、重新启动 CCS
      /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/908/pastedimage1740391422005v5.png

    2. 如果 CCS 中没有正确识别 SDK 产品、则阻止导入 SDK 工程、转到 CCS 菜单 ->`windows -> code composer studio ->产品`、然后刷新产品来解决该问题。

    如果检测自动更新失败的上述步骤、请执行以下步骤:

    1.在 CCS 中、转到"Help"->"Install new Software"

    2.点击"添加"、然后添加以下"Code Composer Studio v8更新- http://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv12/Updates"

    3.选择"Sitara Device Support"和"Sitara MCU Device Support"并安装器件支持

    4.重新启动 CCS 并导入 AM261x 示例、并检查它们是否构建正确。

    此致、
    Shaunak

    请查看其他 AM261x 常见问题解答