This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:CCS 上的多核仿真

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491388/am2432-multi-core-simulation-on-ccs

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: TDA4VH

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM2432 SDK9.2。

客户可以仅连接 R50-0等1个内核来在 CCS 上进行调试、下面不会显示任何问题。

但是、如果客户想在 CCS 上调试 R51-0等附加内核(当 R50-0已连接时)、则会出现以下问题。

此问题的详细信息如下所示。

我想 您能提供一些指南来帮助客户在 CCS 上运行多核调试吗?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在您的电路板上刷写了什么 SBL?

    如果只需对电路板进行下电上电并连接到 R5F1_0内核、是否仍然会看到相同的错误?

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitika、

    感谢您的答复!

    客户在没有 SBL 的情况下使用无引导模式。 在无引导模式下、他们必须首先连接 R5F0_0内核、他们不能 只是对电路板进行下电上电并连接到 R5F1_0内核。

    背景是、客户以前具有 TDA4VH 的大规模生产经验、以前可以在 TDA4VH 的 CCS 上进行多核仿真。 然而、在 AM24中、他们似乎与之有一些问题。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您使用的是哪个版本的 MCU+SDK?

    您尝试加载的示例是什么? 在内核上加载*。out 二进制文件之前、您是否进行了 CPU 重置?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。

    如前所述、客户在测试 CCS 时使用 SDK9.2、无引导模式。

    它们使用的是 IPC Notify 示例。

    在加载 *。out 二进制文件之前、他们已经断电并为电路板加电。

    断电并给电路板上电后 、它们首先加载到 R5F0_0、没有问题、目前不进行任何 CPU 复位、而是将二进制加载到 R5F1_0、但在这之后会发生前面提到的问题。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    客户在无引导模式下测试了原始 IPC Notify 示例的更新、并且可以加载 R5F1_0而不会出现任何问题。 他们似乎对工程设置中的配置进行了一些修改。 而客户正在寻找可能导致该问题的差异。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    让我在结束时查看上面的内容并返回。 请稍候。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    他们似乎对项目设置中的配置进行了一些修改。 客户正在查看可能导致此问题的差异。

    您能否提供在二进制文件未加载到 R5F1-0内核之后所做的修改?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    与默认示例相比、客户配置有很大差异。

    我们找到了使用 SBL 引导(而不是无引导模式)的权变措施、然后客户现在可以成功加载 R5F1_0内核。

    谢谢!

    Kevin