主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
该工具检测到无效错误、解释可接受数据的范围为[1;63]、拒绝值"5"

值5是在 EVM 板中使用的、因此我确信这是有效的配置
我建议您更正用于此工具中说明的 json 文件
请根据此更改以新版本更新该工具、因为检测到错误时会阻止文件生成
在我的设置中、修改的文件为"C:\ti\sysconfig_1.22.0\dist\deviceData\AM64x\clocktree.json"
...我将把文件包括在下一个消息中,作为目前阻止创建票据...