This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器论坛

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495746/processors-forum

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

该工具检测到无效错误、解释可接受数据的范围为[1;63]、拒绝值"5"

值5是在 EVM 板中使用的、因此我确信这是有效的配置

我建议您更正用于此工具中说明的 json 文件

请根据此更改以新版本更新该工具、因为检测到错误时会阻止文件生成

在我的设置中、修改的文件为"C:\ti\sysconfig_1.22.0\dist\deviceData\AM64x\clocktree.json"

...我将把文件包括在下一个消息中,作为目前阻止创建票据...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提取 clocktree.json 文件"已更正"(不能将.json 文件包含在票据中、也不能推送所有文本内容...)

    "寄存器名称":" PLL1_DIV_CTRL "、
    "偏移":"0x1038"、
    "长度":1、
    "大小":32、
    "ldesc":""、
    "SDesc":"PLL1_DIV_CTRL - PLL1输出时钟分频器寄存器"、
    "RESET_VALUE":16908289、
    "位域":[{"name":"post_DIV1"、
    "access_type":"R/W"、
    "ldesc":"主后分频器。 为确保正常运行、
    post_div1必须始终编程为\n 等于或大于 post_div2的值。 支持1-7i\n\n 字段值(其他值保留):\n 3'b000 -保留(不使用)\n 3'b001 -除以1\n 3'b010 -除以2\n 3'b011 -除以3\n 3'b100 -除以4\n 3'b101 -除以5\n 3'b110 -除以6'b111 -除以3'b111、3'b111
    "sdesc":""、
    "RESET_VALUE":2、
    "偏移":16、
    "尺寸":3、
    "枚举":[1]
    2、
    3、
    4、
    5、
    6、
    7]、
    "可选":true、
    "描述":"位域复位值:0x2\n 位域偏移:16\nPLL1_DIV_CTRL 寄存器地址:0x681038\nPLL1_DIV_CTRL 寄存器复位值:0x1020001\n 寄存器说明:PLL1_DIV_CTRL - PLL1输出时钟分频器寄存器\n 位域说明:主后分频器。 为确保正常运行、
    post_div1必须一直被设定为一个等于或者大于 post_div2的值。 支持1-7i 的值\n 域值(其他值保留):3'b000 -保留(不使用)\n:3'b001 -除以1\n:3'b010 -除以2\n:3'b011 -除以3\n:3'b100 -除以4\n:3'b101 -除以5\n:3'b110 -除以3'b111 -除以6'b111:
    "DefaultValue":"2"}、
    {"name":"post_DIV2"、
    "access_type":"R/W"、
    "ldesc":"次级后分频器。 支持值1-7"、
    "sdesc":""、
    "RESET_VALUE":1、
    "偏移":24、
    "尺寸":3、
    "枚举":[1]
    2、
    3、
    4、
    5、
    6、
    7]、
    "可选":true、
    "描述":"位域复位值:0x1\n 位域偏移:24\nPLL1_DIV_CTRL 寄存器地址:0x681038\nPLL1_DIV_CTRL 寄存器复位值:0x1020001\n 寄存器说明:PLL1_DIV_CTRL - PLL1输出时钟分频器寄存器\n 位域说明:辅助后分频器。 支持值1-7"、
    "DefaultValue":"1"}、
    {"name":"REF_DIV"、
    "access_type":"R/W"、
    "ldesc":"参考时钟预分频器。 支持值1-63\n 6'b000000 -保留/(不使用/)\n 6'b000001 -除以1\n 6'b000010 -除以2\n:\n 6'b111111 -除以63"、
    "sdesc":""、
    "RESET_VALUE":1、
    "偏移":0、
    "尺寸":6、
    "枚举":[] 1、
    2、
    3、
    4、
    5、
    6、
    7、
    8、
    9、
    10、
    11、
    12、
    13、
    14、
    15、
    16、
    17、
    18、
    19、
    20、
    21,
    22、
    23、
    24、
    25、
    26、
    27、
    28、
    29、
    30、
    31、
    32、
    33、
    34,
    35、
    36、
    37,
    38、
    39、
    40、
    41、
    42,
    43,
    44,
    45,
    46,
    47、
    48、
    49、
    50、
    51,
    52、
    53、
    54,
    55、
    56,
    57,
    58、
    59、
    60、
    61、
    62,
    63]、
    "可选":true、
    "描述":"位域复位值:0x1\n 位域偏移:0\nPLL1_DIV_CTRL 寄存器地址:0x681038\nPLL1_DIV_CTRL 寄存器复位值:0x1020001\n 寄存器说明:PLL1_DIV_CTRL - PLL1输出时钟分频器寄存器\n 位域说明:参考时钟预分频器。 支持值1-63\n:6'b000000 -保留(不使用)\n:6'b000001 -除以1\n:6'b000010 -除以2\n:6'b111111 -除以63"、
    "DefaultValue":"1"}]、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Perier、
    有。  它看起来是硬编码,只接受1作为一个选择。
    我将进行更新、以使用1-63作为下一版本的可接受值。

    此致、

    Adrian。