This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1117:MSPM0L1116中是否有 DATA 区域。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494104/mspm0l1117-is-there-a-data-region-in-the-mspm0l1116

器件型号:MSPM0L1117
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1116

工具与软件:

大家好!

MSPM0L1116在闪存中是否具有数据存储区域?

我的客户希望在使用应用程序时保存输入数据。

数据表未显示数据区域。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0L111x 系列中没有数据闪存组。

    您可以分离某些主闪存来执行此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    感谢您的答复。

    是否可以在产品运行时执行数据放置(写入)?
    是否可以在产品运行时调用库函数以进行数据写入和在后台写入?
    是否有任何描述编写方法的文档?
    我找到了以下示例代码、能否使用它?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否在产品运行时执行数据放置(写入)?

    运行期间的闪存操作需要特别注意。

    是否可以在产品运行时调用库函数进行数据写入和后台写入?

    是的、我们有针对数据存储的 EEPROM 仿真。

    使用闪存仿真 EEPROM (B 型)

    使用闪存仿真 EEPROM (类型 A)

    EEPROM 仿真 A 型解决方案

    EEPROM 仿真 B 型设计
    我找到了以下示例代码、可以使用吗?

    有。 这是其文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    要使用 EEPROM 仿真、UART 是否必须使用一个通道?


    在这种情况下、MSPM0L1116可以使用2个 UART 通道、但其余的将是1个通道?
    我们想在外部使用 UART、不想减少通道数。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 和 EEPROM 之间没有关系。

    EEPROM 仿真使用闪存和软件层。

    你为什么这样说呢?

    要使用 EEPROM 仿真、UART 是否必须使用一个通道?

    从何处可以获取此屏幕截图?

    我会 OOO 在接下来的4天,会有延迟回复.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    感谢您的答复。

    可参阅本文档。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaen2 

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但 MSPM0 SDK、EEPROM 中的演示不需要 UART。

    您可以检查代码。