This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:用于附加 CPSW PHY 的 EVM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496056/tmds243evm-evm-for-additional-cpsw-phy

器件型号:TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件: DP83826E

工具与软件:

您好!

我的客户希望在 TMDS243EVM 上使用2个 CPSW 端口。

但是、在 TMDS243EVM 上、它只有一个 Phy。

如果客户希望添加 PHY、可以使用哪个 EVM 来实现此目的?

是否有任何 HSE 连接器 phy EVM? 或者我们是否需要使用 MIPI60?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    感谢您的提问。

    如果客户想要添加 phy、可以使用哪个 EVM 来执行此操作?

    您可以尝试使用具有2-PHY 的 AM243x-LP (每个以太网端口1个)

    ?? ? 说:
    是否有任何 HSE 连接器 phy EVM? 或者我们是否需要使用 MIPI60?

    EVM 具有堆叠端口。 其中1个在 CPSW 和 ICSS 之间进行多路复用。 您可能会注意到、EVM 具有3个 PHY (DP83867IRRGZ)。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 具有堆叠端口。 其中1个在 CPSW 和 ICSS 之间进行多路复用。 您可能会注意到、EVM 具有3个 PHY (DP83867IRRGZ)。

    关于此问题、 客户希望使用2个通过 PRU 的端口、另2个通过 CPSW 的端口。  我申请了适合 HSE 连接器的 PHY EVM。  

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    可能以下应用手册将会有所帮助。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我?

    AM64x 和 AM243x 上的五个以太网端口启用

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个应用手册第7页、它说它使用了 SEM 板

    "•SEM 板连接 HSE 连接器

    –DP83826e PHY

    –仅支持100M 用于测试目的。"

    此应用手册上的 SEM 板是什么?

    这正是我要找的

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我要找的

    这是为测试5个以太网端口功能而创建的 TI 内部电路板。

    此致

    Ashwani