工具与软件:
您好:
最近,我使用 UART 下载 sfotware 失败,显示[STATUS]错误:文件头中出现错误的幻数!!!、结果如下图所示。

注意:
1、这个错误只 发生在一个 AM2432,我们使用这个 scipt 下载它为 ohter SOC。
2、我已检查串行端口工具、TI 已确定。
此外,我试图更换闪存芯片并更换3个,故障信息是相同的,所以我认为 am2432可能已损坏在测试期间 process.can 这个问题进一步找到。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好:
最近,我使用 UART 下载 sfotware 失败,显示[STATUS]错误:文件头中出现错误的幻数!!!、结果如下图所示。

注意:
1、这个错误只 发生在一个 AM2432,我们使用这个 scipt 下载它为 ohter SOC。
2、我已检查串行端口工具、TI 已确定。
此外,我试图更换闪存芯片并更换3个,故障信息是相同的,所以我认为 am2432可能已损坏在测试期间 process.can 这个问题进一步找到。
由于他们的电路板没有 DDR、因此在链接器脚本中将 DDR 更改为 SRAM 后、解决了该问题。 请检查您的终端是否也需要类似的东西。
此致、
开会。
您好!
您的系统是否具有 DDR? 如果不需要从 DDR 更改为 SRAM。
我也尝试 更改 DDR
您能告诉我所做的确切更改吗、或者共享您的链接器脚本吗?
此致、
开会。
您好:
1、AM2432仅支持 DDR4和 LPDDR4、不支持 SDRAM;
2、首先,我怀疑它是一个闪存故障,所以我更改了闪存、但它也下载失败后更改了闪存。其次,我看到的情况下 ,你给我发送,我怀疑它是一个 DDR 故障,所以我更改了 DDR、但它也下载失败后更改了 DDR ;
3、这是我们使用的 SDK 版本(它 incllude pathyon 脚本):
您能否告诉我、我还可以做些什么其他尝试来进一步确定问题?