This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:EtherCAT - SYNC0生成中断示例

Guru**** 2793845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495109/am2434-ethercat---sync0-generating-interrupt-example

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好!  

是否存在 SYNC0 EtherCAT 在 R5和/或 M4内核中生成中断的示例? 我在 iesc_pruss_intc_mapping.h 和 tiescbsp.c 以及 software-dl.ti.com/.../PRU_ICSS_EtherCAT_firmware_API_guide.html 文档中都找到了一些信息、但不是很清楚。

最后、我们想从简单的 EtherCAT 从站示例开始、   在 IO 上使用 sync0、并在 ISR 中切换通过 sync0生成的另一个 IO。

此致

Geoffrey