This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:GPIO 上电异常

Guru**** 2594130 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486969/am2432-gpio-power-on-abnormality

器件型号:AM2432

工具与软件:

大家好:

  1 μ s、、我们在测试期间发现 AM2432的 GPIO Y7默认为外部上拉、系统初始化配置为输入。 系统初始化完成后、电压电平降至3.3V 以下、10K 上拉电平降至2.3V、4.7K 上拉电平降至2.7V;为什么上拉时1K 电平降至3.18V?

   

  图1电路板 ID 电路、GPIO Y7上拉10k

   

  图2我们测试了示波器 GPIO Y7 上拉10k

  

 图 3我们测试了示波器 GPIO Y7 上拉1k

2、在 MCU-RERNT 和 RESET-REQz 引脚的上电过程中有一个挂钩

 图 4 MCU_RESENT 上电

 图 4 RESENT_REQz 上电

 图 4 RESENT_REQz 和3.3V 上电

3、GPIO 在断电时有反冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、zhanglongc:

    谢谢你。

    [quote userid="589491" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486969/am2432-gpio-power-on-abnormality 近期、我们发现在测试过程中、AM2432的 GPIO Y7默认为外部上拉、且进行系统初始化

    您是指冷复位还是任何其他初始化。

    我需要 GPIO 连接的 PDF 原理图来快速检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    客户服务作为附件。 感谢您的支持。

    e2e.ti.com/.../6318.pdf

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    谢谢你。

    让我回顾一下并返回。

    您能否确认客户是在复位期间还是在软件开始运行后看到此问题?

    是否配置了 PRU?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    为了能够确认复位期间的行为、您是否可以在 RESETSTATz 复位状态输出中捕获波形。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的支持、我将让客户掌握。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivassa:

      感谢您的回复、很抱歉回复延迟。根据您的建议、我添加了3.3V、MCU_PORZ、GPIO_Y7和 RESENTSTATz 上电波形的测试。下图显示了。μ s

    我建议您在实验室或 EVM 中进行测试、看看是否有相同的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、zhanglongc:

    谢谢你。

    帮助我了解3.3V 网络、IO 电源是否是-不确定这为什么会随 MCU_PORz 上升?

    我不确定这是否因为时基。 您能否展开和捕捉此图。

    客户是否在 GPIO_Y7上设置了上拉电阻器或下拉电阻器。 原理图显示了下拉电阻。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivassa:

       谢谢你。

       1、GPIO_Y7上拉而不是下拉、我们只是在原理图设计中保留了标记为"no"的属性、即 PCBA 不会焊接它!

       

      2、IO 电源(3.3V)不是 随 MCU_PORz 上升、请参阅 xpand 并捕获图、如下图所示。

       

          (GPIO_Y7上拉、因此 GPIO_Y7随 IO 电源)3.3V 上升、MCU_PORZ 在所有电源正常时上拉、RESENTATz 随 MCU_PORz.总之、我的硬件设计和上电时序是可以的。 请尽快帮助我确认此问题的原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、zhanglongc:

    谢谢你。

    很抱歉、我不明白这个问题。

    IO 被拉至3.3V 电源、您会看到3.3V。

    如果需要注意的是、内部上拉电阻在复位后启用- IO 预计会与复位一同变为高电平、并测试可能必须对外部上拉电阻进行 DNI。

    IO 的泄漏电流最大值为10uA。 您是否可以对上拉电阻进行 DNI 处理并进行相同的测量以确认内部拉动是否被启用。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long

    您发送给我们的 SCH 中有一些不匹配、在 PDF 中、请检查为什么2CPUID0被下拉。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivassa:

       谢谢您。我们的电路板有两个 AM2432、我们使用外部上拉和下拉作为双芯片 AM2432的 ID、因此该引脚的软件配置为输入模式、所以我认为在您告诉我 DNI IT 后测量它是没有意义的。同时还会提升10k、泄漏电流 符合规格。

    1CPU_ID:1010  2CPU_ID:0101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、zhanglongc:

    谢谢你。

    请参阅您分享的波形、其中显示 IO 与电源一起为3.3V。

    是在外部拉电阻为高电平还是低电平时测量该值?

    我假设这是在安装上拉电阻器时进行测量的。

    您能否使用外部下拉电阻共享波形?

    请注意、我仍然不了解要分析或支持的问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的支持、我帮助客户发现压降是由于客户的软件设置、外壳可以关闭、再次感谢您的支持。

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Zhanglong、Biao

    感谢您、并感谢您解决问题。

    PADCONFIG 是否有问题或是否有其他问题?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    是的、我想是 padconifg 问题、客户不设置拉电阻、padconfig 启用下拉电阻默认值、在客户将其设置为拉电阻禁用后变为正常。 此外、您能否分享内部下拉电阻器的阻值?  

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    谢谢你。

    7.7.6 LVCMOS 电气特性

    15..30 K  

    Y7 V4 PRG1_PRU0_GPO0
    PADCONFIG46
    0x000F40B8
    PRG1_PRU0_GPO0 IO 0 7 关闭/关闭/关闭关闭/关闭/关闭 1.8V/3.3V VDDSHV2是 PU/LVCMOS PD
    PRG1_PRU0_GPI0 1 I 0

    在复位期间和复位后、IO 缓冲器处于关闭状态。

    我怀疑有一些配置可以启用拉电阻。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

      谢谢你。

      我知道  IO 缓冲器在复位期间和复位后都  被拉取、但似乎电平被拉低了是 复位已释放、昨天我检查了软件配置、GPIO_Y7只被配置为输入模式、没有配置拉取、引脚拉取后禁用 GPIO 电平正常、所以我想知道复位释放后 GPIO 下拉默认情况下吗?

    图1 配置修改前的 GPIO_Y7

    图1  修改了 GPIO_Y7配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Zhanglong、Biao

    谢谢你。

    [报价 userid="589491" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486969/am2432-gpio-power-on-abnormality/5743560 #5743560"]GPIO_Y7只能配置为输入模式、未配置任何拉动、在引脚拉动后 禁用 GPIO 电平正常、因此我想知道复位释放后 GPIO 是否默认下拉?

    为了进行进一步的分析、我需要您支持 DNI Y7引脚(适用于两个 SOC)上的任何外部拉取、并在上电期间捕获引脚状态以及 MCU_PORz 输入 RESETSTATz 输出。

    此致、

    Sreenivasa