This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x-LP

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486399/am2434-am243x-lp

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好、


我希望读取 PWM 高相的中心时间点和 PWM 低相的中心时间点的 sdfm 电流测量值。
你有一个例子吗? 如果不是这样、能否介绍一下如何配置此类中断以读取 sdfm 值?

此致、
Jinlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinlong、您正在使用哪个 SDK? MCU+SDK? 或电机控制 SDK?

    从电机控制 SDK SDFM 示例(AM243x 电机控制 SDK:电流检测)中、我在支持的功能中看到以下内容:  

    • 单个 PRU 内核上有3个 SDFM 通道
    • 用于数据读取的正常电流(NC):具有过采样率(OSR) 16至256的 SINC3滤波器
    • 比较器的过流(OC):OSR 为16至256的自由运行 SINC3滤波器
    • 事件生成(用于从 DMEM 读取数据的 ARM 中断、用于高低阈值的 GPIO 切换)
    • 单电平高阈值和低阈值比较器
    • 基于触发器的正常电流采样
    • 持续正常电流采样
    • 双更新:每个 EPWM 周期的正常电流采样加倍
    • 具有 EPWM 的 SDFM 同步
    • 快速检测
    • 针对过流生成 PWM 跳闸
    • 时钟相位补偿
    • 过零比较器

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDFM 与 EPWM 同步是什么意思? 这是指电流测量是在 PWM 高相位的中心还是在 PWM 低相位的中心执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用哪个示例工程来检查是使用 SDFM 在 PWM 高相位的中心还是 PWM 低相位的中心执行 sdfm 测量?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinlong、l 将把此查询发送给一位更熟悉电机控制 SDK 中的 SDFM 示例的同事。 请允许他有时间回来给你。

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "现在,我就要你了。" 为什么我看到 PRU ICSS PWM? 我们将仅使用 ePWM。  
    PRU ICSS PWM 是否需要 SDFM 与 PWM 同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paula:
    我想我们需要您在我们的网站上提供帮助。  
     https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/motor_control_sdk/am243x/latest/docs/api_guide_am243x/SDFM_DESIGN.html 上的链接
    EPWM 频率高达20kHz。 这是客户的上限吗?
    此致!
    Jinlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jinlong、请等待我的同事在这里回答、因为这些问题更多是电机控制 SDK 问题(而非纯 ePWM 问题)、我不熟悉这些问题

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jinlong、您会遇到这样 的问题:PRU ICSS PWM 是否需要 SDFM 同步和 PWM、或者我们是否可以使用 EPWM。 答案是您也可以使用 ePWM、但我认为、如果可能、最好在我们的 SDK 中的工作示例之上进行详细说明

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinlong:  

    [报价 userid="617178" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486399/am2434-am243x-lp/5709122 #5709122"] SDFM 与 EPWM 同步有何含义? 电流测量是在 PWM 高相位的中心还是在 PWM 低相位的中心执行

    这意味着会定期执行电流测量、周期将等于 ePWM 频率。 请参阅上述文档: software-dl.ti.com/.../SDFM_DESIGN.html、其中显示了 SDFM 与 ePWM 的同步以及电流测量起点和时序。

    我可以使用哪个示例项目来检查是使用 SDFM 在 PWM 高相的中心还是在 PWM 低相的中心执行 sdfm 测量

    您可以使用电机控制 SDK 中任何一个基于正常电流触发器的 sdfm 示例、但连续模式示例除外。  

    有关 sdfm 示例的更多信息、请参阅: https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/motor_control_sdk/am243x/09_02_00_11/docs/api_guide_am243x/EXAMPLES_MOTORCONTROL_SDFM.html#autotoc_md104

    测量开始时间是可配置的、因此您可以在 SysConfig 中配置采样触发时间({ePWM 周期时间}/ 2)、以便在 PWM 高相或 PWM 低相的中心进行测量。

    BR、  

    Achala Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前。 为什么我看到 PRU ICSS PWM? 我们将仅使用 ePWM。  
    SDFM 与 PWM 同步是否需要 PRU ICSS PWM?

    您好、Jinlong:

    PRU ICSS PWM 用于生成过流和快速检测跳闸、 可了解更多信息: AM243x 电机控制 SDK:SDFM 接口设计

     SDFM 同步只需要 EPWM  

    BR、

    Achala Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ePWM 频率高达20kHz。 客户的上限是多少?

    不可以、如上所述、示例在高达20kHz 的频率下进行了测试、但您也可以使用更高的值、对 ePWM 频率没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Paula 和 Achala、
    极高限值不是20kHz、这对我们来说是非常好的。  
    我指的是这个页面: https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/motor_control_sdk/am243x/latest/docs/api_guide_am243x/SDFM_DESIGN.html
    请参阅:  与 ePWM 和触发时序同步

    搜索包含以下内容的示例时: grep -r ' enableIep0ResetOnEpwm0_Sync = 1u'~/ti/motor_control_sdk_am243x_09_02_00_09
    我只找到以下示例:  
    ti/motor_control_sdk_am243x_09_02_00_09/examples/pruicss_pwm/pruicss_pwm_dead_band_epwm_sync/am243x-lp/r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/ 并不重要 /ti_drivers_config.c

    问题1:如果我坚持访问链接的页面、我是否必须将 IEP 用于其中一个 CMP 寄存器、例如 CMP0?

    问题2:一个 IEP 计时器能否与一个内核上的 EtherCAT 和另一个内核上运行的电机共享?

    问题3:实际上、我们需要在 t_middle_of_Duty_cycle 之前开始测量 TD 时间(因为向上-向下模式、它是 PWM 周期的中间)。 td 是4个电流样本通过 sinc3滤波器运行的一半时间。  如何  使用可视化时间点 td +t_middle_of_Duty_cycle GPIO 引脚状态
    我们需要在 TD + t_middle_of_PWM_Duty_cycle (即、由于向上-向下模式、PWM 周期中间)或之后立即运行 FOC 环路。


    有很多问题。 谢谢你。

    此致、

    Jinlong        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="61717178" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486399/am2434-am243x-lp/5714825 #5714825"]问题1:如果我坚持访问链接的页面、我必须将 IEP 用于一个 CMP 寄存器、例如 CMP0?
    [报价]

    您能否 为该问题提供更多背景信息?

    问题2:一个 IEP 计时器能否与一个内核上的 EtherCAT 以及另一个内核上运行的电机共享?

    [报价 userid="61717178" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486399/am2434-am243x-lp/5714825 #5714825"]问题3:实际上、我们需要在 t_middle_of_Duty_cycle 之前开始测量 TD 时间(因为上-下模式、是 PWM 周期的中间)。 td 是4个电流样本通过 sinc3滤波器运行的一半时间。  如何  使用可视化时间点 td +t_middle_of_Duty_cycle GPIO 引脚状态
    我们需要在 TD + t_middle_of_PWM_Duty_cycle (即、由于向上-向下模式、PWM 周期中间)或之后立即运行 FOC 环路。
    [报价]

    是的、下图中提到了两点。 第一个点用于测量开始、第二个点是样本准备就绪时。 您可以将样本触发时间配置为`t_middle_of_Duty_cycle - TD`、因此样本可用点将发生在`t_middle_of_Duty_cycle + TD`。 如 AM243x Motor Control SDK doc:AM243x Motor Control SDK:SDFM 接口设计中所述、固件会在第4个样片后触发 R5中断。 要通过 GPIO 引脚可视化这一点、您可以在 R5接收到中断时在 GPIO 引脚上生成一个小脉冲。 您可以将 GPIO 信号时序与 ePWM 同步输出信号进行比较。  

    在我们处理此中断的 SDFM 示例中、我们使用回调函数`pruSdfmIrqHandler`读取采样值并清除中断。

    在此回调函数中、您可以为 GPIO 脉冲添加如下代码:   

       

    SDFM 示例及其文件的路径为:`motor_control_sdk_am243x_09_02_00_09\examples\current_sense\ICSS_sdfm_three_channel_single_pru_mode\app_sdfm.c`

    由于 ePWM 还会在 ePWM 周期结束时在 SYNC OUT GPIO 引脚上生成同步脉冲、因此您还可以在 SysConfig 中启用 SYNC OUT GPIO、并在 ePWM 周期结束时启用 ePWM 同步输出。

    BR、

    Achala Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Achala。  我将对其进行测试。