This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:它是否支持从 NAND 闪存引导

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496711/am2632-q1-is-it-support-boot-from-nand-flash

器件型号:AM2632-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。

我的客户希望使用 NAND 闪存、而不是 NOR 闪存、在我们的数据表中、我只了解以下说明:

所以我想检查:

1.它是否支持从 NAND 闪存引导?

2、如果支持, NOR 闪存和 NAND 闪存有什么区别? 例如启动时间和其他性能?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuqing

    [quote userid="610907" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496711/am2632-q1-is-it-support-boot-from-nand-flash 它是否支持从 NAND 闪存引导?

    AM2634仅支持使用 NOR 闪存进行 QSPI 引导。 它不支持从 NAND 闪存引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们支持 AM261x 中的 NAND 闪存引导

    www.ti.com/.../AM2612

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    如果 QSPI IP 上有一些不同的内容? 为什么 AM261x 可以支持 NAND 闪存引导、AM263x 无法支持?

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 AM261x 上有 OSPI (八通道 SPI IP)、其支持 NAND 和 NOR 引导、而在 AM263x 上、我们有 QSPI (四通道 SPI) IP、仅支持 NOR 闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是:如果 AM263x 不支持 NAND 闪存引导、AM263x 是否可以使用 QSPI NAND 闪存存储数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    对延迟深表歉意。

    AM263x 是否可以使用 QSPI NAND 闪存存储数据?

    否、AM263X 仅支持 OSPI NOR。



    此致、
    Rijohn