This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:考虑 MCU FMEDA 中的 ISO 26262-5:2018要求9.4.1.2和9.4.1.3

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492278/tms570ls1224-consideration-of-iso-26262-5-2018-requirements-9-4-1-2-and-9-4-1-3-in-mcu-fmeda

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:

我有一个有关 TMS570LS1224 FMEDA Excel 文档的问题。

在评估 MCU FMEDA 时是否考虑了 ISO 26262-5:2018要求9.4.1.2和9.4.1.3?

尤其是、我想知道单个失效模式的残余故障率是否违反了0、1 FIT 隔栅("对应于故障率2级的值的十分之一")。

遗憾的是、从 FMEDA Excel 文档中可以看出、这并不明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我不是 FMEDA 文档的完全专家、

    但是、当我在文档中验证 FMEDA 文档总单点故障和总残余故障信息时。 此外、对于每个存储器、对于每个外设和存储器等、也会考虑残余故障和单点故障。 有关更多详细信息、请参阅 FMEDA 文档一次。 如果您有任何其他问题、请告诉我、我将咨询专家。

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这对我没有帮助。

    上面我发布的 ISO 26262-5要求规定、不得有一个单点故障或残余故障(每个故障模式的)超过故障率2级对应值的十分之一、这使 ASIL C 的 FIT 为0、1 (我忘记在上面的帖子中提及 ASIL)。

    针对 MCU 的 Excel FMEDA 发布部分并未显示各个失效模式及其定量评估(特定于失效模式或失效模式分布的故障率、SPF 和 LF 的评估、安全机制和诊断覆盖率以及产生的单点/残余故障率)。 因此、我无法核实上述规定是否已获满足。

    无论遇到上述问题、仍然存在一个问题、就 ISO 26262而言、这些要求是否与半导体元件相关。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您能将此转发给 FMEDA 文档专家吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    请从以下链接下载:

    https://www.ti.com/drr/opn/FMEDA-SAR-TMS570LS12X