This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:CCS 导入工程和满足问题

Guru**** 2929920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499189/am2431-ccs-import-project-and-met-issue

器件型号:AM2431

工具/软件:

你(们)好  

尝试导入 enet_cpsw_udpclient 或 enet_cpsw_tcpclient 后、CCS 将出现一些错误。 工业 SDK 中的工程文件链接似乎存在问题。 请帮助我了解如何修复它。 我试过 CCS12.8.1和20.1.1、都有问题。

导入工程后出错:

双击以打开文件、错误如下所示:

 

必须指定 URI 方案:COM_TI_INDUSTRIAL_COMMUNICATION_SDK_AM243X_INSTALL_DIR/MCU_PLUS_SDK/examples/networking/lwip/enet_cpsw_udpclient/app_cpswconfighandler.c

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过下面的更改12.8.1 CCS 的配置、可以解决该问题。  

    但是、相同的更改无法在20.1中修复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    您能否检查一下您是否在 CCS 中将 Indus comms SDK 添加为产品?

    请导航至 File -> Preferences -> Code Composer Studio

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Tushar

    是的、我已导入这个文件、导入其他工程时没有问题。 只有这2个项目存在此问题。 您可以在您的网站上试用。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    我在末尾检查了上述内容、当使用相对路径时、文件似乎没有正确链接。

    请尝试使用 example.projectspec 文件中的绝对路径设置一次、如下图所示。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar