This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:编程工具选项+标准编程引脚排列

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500262/thread

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

对于 MSPM0G3519、有哪些编程工具选项、是否有标准引脚排列? 如果可能、我想使用 Tag-Connect 10 Pin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

       有关对 MSPM0器件进行编程或调试的所有选项、请参阅5条大规模生产说明 MSPM0 MCU 开发指南(修订版 E)。

    对于调试/编程、所需的引脚为 VCC、GND、SWDIO、SWCLK。 我还建议(非必要)连接 nRST 引脚。