This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:只读区域配置支持

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499237/am2632-read-only-area-configuration-support

器件型号:AM2632

工具/软件:

您好、

我将 AM263x_CC 控制器与外部闪存和 TICLAN 编译器一同使用。

因为它不支持 XIP ,所以任何在外部闪存中刷新的数据都将在 SRAM 中执行(?,请纠正我)

因此、我想通过以下方式更新现有链接器文件(lnk_r5_am263_clang.cmd)、在该 SRAM 区域创建一个专用的只读段:




编译后发生这些更改后、变量放置在.map 文件 的专用段下且具有 RX 属性。

现在、除了这些更改外、我是否 还需要更新 MpuP_armv7r.c 文件、以便为该专用段提供 R/W/RW 访问权限?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nidhi:

    因此、我想通过以下方式更新现有链接器文件(lnk_r5_am263_clang.cmd)、在该 SRAM 区域中创建一个专用的只读段:

    是的、您可以这样做、请确保将属性设置为 ro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="649927" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499237/am2632-read-only-area-configuration-support


    编译后发生这些更改后、变量放置在.map 文件 的专用段下且具有 RX 属性。

    现在、除了这些更改外、我是否 还需要更新 MpuP_armv7r.c 文件、以便为该专用段提供 R/W/RW 访问权限?  

    [/报价]

    syscfg 中需要的另一个命令是 MPU 属性将区域设置为 Supervisor RD 和 User Read

    (在下图中、相应地选择地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    感谢您的回复、感谢您确认与 MpuP_armv7r.c 文件相关的更新。

    这种更改将有助于在 SRAM 区域设置专用的 RO 区域、从而解决了我的问题。