This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:外部计时器触发功能(脉冲计数器)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, LP-AM263P, TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1482956/am263p4-external-timer-trigger-functionality-pulse-counter

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: LP-AM263PTCA6416

工具/软件:

您好:

我有一个应用需要非常快速地对脉冲进行计数(200kHz 左右)。 因此、在每个循环周期使用 CPU 并仅读取引脚的数字值将受到其余代码开销的限制。 我的想法是使用外部时钟触发器、这样我就可以让计时器在每次计数到1000个脉冲时触发溢出中断、这样它就允许 CPU 在计时器处理计数脉冲时执行其操作。 这是否可以通过 AM263P4实现? 如果这一特定想法不可能实现、是否有任何功能可以模仿这一点? 提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以设置一个带有边沿触发的中断的 GPIO、并在每次触发中断时递增计数器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donnavan:

    您可以为此使用 PEU ICSS IEP 捕获模式。

    基本上每个脉冲事件都在 IEP 捕获寄存器中捕获。 这是我们为 SENT 协议实现所做的工作。

    software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/SENT_DESIGN.html#autotoc_md1425

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关代码参考、您可以使用此处提供的 PRU 代码: github.com/.../main.asm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。 这是我的初始解决方案、但一旦调用中断以使计数器递增、然后返回到原来的位置、CPU 时间就会过长。 该解决方案管理的速度比我第一次尝试(只是在每个循环读取引脚并进行软件边沿检测)快得多。 不是我最好的代码!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我当前正在将 TI-LaunchPad 用于 AM263P4。 是否有任何不需要使用板载多路复用器的 GPIO? 我不确定如何使用这些功能、似乎所有可以用于 PRU ICSS IEP 的 GPIO 都通过多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donovan:

    多路复用器使用起来很简单、我们有一些示例提供了使用它们的代码。 您要使用哪个多路复用器来实现此目的? 我可以找到一个示例、其中包含为您提供所需的代码。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我的印象是,他们会要求我们为他们写一个图书馆,但我猜我错了。 我可以使用任何多路复用器、只要它可通过 GPIO 引脚用于 PRU ICSS IEP 即可。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donovan:

    好了、我将让 PRU ICSS 硬件专家了解 LP-AM263P 路由选项、然后为您推荐一个引脚。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donovan,  

    此应用可以接受任何路由到 LP-AM263P 上 BoosterPack 接头的 PR0_PRU0_GPIOx 引脚。 PR0_PRU0_GPIOx 信号通过板载多路复用器进行路由、因此务必首先为适当的路由配置多路复用器。  

    如果您对配置板载多路复用器以路由 PR0_PRU0_GPIOx 引脚有任何其他问题、请告诉我。 您可以参阅此处的原理图:

    https://www.ti.com/lit/zip/sprr503

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、感谢您的反馈、我将尝试让 MUX 正常工作、感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,这正是我想要的! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donovan,

    I2C 控制型 IO 扩展器(控制多路复用器选择线路所需)的源代码和 API 头文件可以在 C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_00_00_35\source\board\ioexp 中找到。 确保您查看 TCA6416文件、这是 LP-AM263P 上 IO 扩展器的器件型号。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 PRU ICSS IEP 作为脉冲计数器、在达到特定值时触发中断(例如、每16个脉冲触发一次并中断)。 我对 IEP 的具体作用感到非常困惑、我难以理解示例代码是如何实现此目的的。 根据我对 PRU ICSS 的了解、我认为我应该使用 PRU 中的捕获和比较寄存器(我认为)来执行脉冲计数和中断触发、但我想强调的主要内容是:

    • 如何将时钟输入设置为 GPIO 上的物理引脚?
    • 如何启用在时钟达到特定值时触发的中断?
    • 启用中断后、它的回调是什么?

    谢谢你们的帮助,我真的很感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    抱歉、您的回复延迟、我们错过了此 e2e 主题、因为您将其标记为"已解决"。如果您有任何后续问题、请创建新的 e2e 主题、以避免混淆。

    您可以在下面找到 PRU 代码、它有2种方法在达到脉冲计数时从 PRU 触发到 R5F 的中断、并在注释中回答您的问题

    如果您需要任何帮助、请告诉我们。

    ; Copyright (C) 2025 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    ;
    ; Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    ; modification, are permitted provided that the following conditions
    ; are met:
    ;
    ; Redistributions of source code must retain the above copyright
    ; notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    ;
    ; Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    ; notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    ; documentation and/or other materials provided with the
    ; distribution.
    ;
    ; Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    ; its contributors may be used to endorse or promote products derived
    ; from this software without specific prior written permission.
    ;
    ; THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
    ; "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    ; LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    ; A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    ; OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    ; SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    ; LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    ; DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    ; THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    ; (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    ; OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    
    ;************************************************************************************
    ;   File:     main.asm
    ;
    ;   Brief:    Template asm file example
    ;************************************************************************************
    
    ; CCS/makefile specific settings
        .retain     ; Required for building .out with assembly file
        .retainrefs ; Required for building .out with assembly file
    
        .global     main
        .sect       ".text"
    
    ;************************************* includes *************************************
        .include    "icss_pin_macros.inc"
        .include    "icss_iep_regs.inc"
        .include    "icss_iep_macros.inc"
    
        .asg	R2,	   CUR_PULSE_COUNT
        .asg    R3,    TOT_PULSE_COUNT
        .asg    R4,    TEMP_REG1
    
    FILTER_CYCLES       .set       3
    PRU_PIN             .set       0
    
    
    m_wait_for_cap6_rise    .macro
        ;wait until cap6 rise event
    wait?:
        lbco        &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CAP_STATUS_REG, 4
        qbbc         wait?, TEMP_REG1, 6    
        ;read cap6 value to clear capture status
        lbco        &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CAPR6_REG, 4
        .endm
    
    ;********
    ;* MAIN *
    ;********
    
    main:
    
    init:
    ;----------------------------------------------------------------------------
    ;   Clear the register space
    ;   Before begining with the application, make sure all the registers are set
    ;   to 0. PRU has 32 - 4 byte registers: R0 to R31, with R30 and R31 being special
    ;   registers for output and input respectively.
    ;----------------------------------------------------------------------------
    ; Give the starting address and number of bytes to clear.
        zero	&r0, 120
        ldi     TOT_PULSE_COUNT, 1000
        ldi     CUR_PULSE_COUNT, 0
    
        ;************************************************************
        ;               Polling PRU GPI(Approach 1)
        ;
        ;************************************************************
    
    wait_for_next_pulse:
        m_wait_low_pulse    FILTER_CYCLES, PRU_PIN
        ADD     CUR_PULSE_COUNT, CUR_PULSE_COUNT, 1
        qbne    wait_for_next_pulse, CUR_PULSE_COUNT, TOT_PULSE_COUNT
        LDI     CUR_PULSE_COUNT, 0
        ;Generate interrupt to R5F(refer 7.2.5.2.2.2 of Technical reference manual for more details)
        ;pr0_pru_mst_intr[0]_intr_req ---> Host Interrupt 2 (INTC Mapping can be done from PRUICSS sysconfig module)
        ;Host Interrupt 2 ---> R5FSS0_CORE0_INTR_PRU_ICSSM0_PR1_HOST_INTR_PEND_0 (This mapping is fixed)
        ;R5FSS0_CORE0_INTR_PRU_ICSSM0_PR1_HOST_INTR_PEND_0 can be mapped to ISR(refer <sdk_path>/examples/gpio_input_interrupt)
        LDI     R30.b0, 0x20
        qba     wait_for_next_pulse     
    
        ;************************************************************************************************************************************
        ;               Using IEP capture mode (Approach 2)
        ;   Use IEP_CAPR6_REG0/IEP_CAPR6_REG1 which can capture time stamp of IEP on rise Edge of PRGn_IEP0_EDC_LATCH_IN0(SOC level IO signal)
        ;************************************************************************************************************************************
    
    iep:
    	; disable iep timer
        m_set_iep_global_cfg_reg   	0, TEMP_REG1, 0x20
        ; set starting count value of IEP counter
        m_set_iep_count_reg0       	0, TEMP_REG1, 0xffffffff
        m_set_iep_count_reg1       	0, TEMP_REG1, 0xffffffff
    	;Enable the reset of iep counter with compare 0
    	ldi     TEMP_REG1,  0x03
    	sbco    &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CMP_CFG_REG, 4
    	fill	&TEMP_REG1, 0x4
    	sbco    &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CMP0_REG, 4
    	;clear the compare status
    	ldi     TEMP_REG1, 0x01
    	sbco    &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CMP_STATUS_REG, 4
    	;set cap 0 to 7 in continouous mode with External capture enable
    	ldi     TEMP_REG1,  0x00
    	sbco    &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CAP_CFG_REG, 4
    	lbco    &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CAPR0_REG, 4
        lbco    &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CAPR1_REG, 4
        lbco    &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CAPR2_REG, 4
        lbco    &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CAPR3_REG, 4
        lbco    &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CAPR4_REG, 4
        lbco    &TEMP_REG1, ICSS_IEP_CONST, ICSS_IEP_CAPR5_REG, 4
    	; Start IEP timer with increment of 5 (increment of 1->1ns)
        m_set_iep_global_cfg_reg   0, TEMP_REG1, 0x51
    
    wait_for_next_capture_event:
        m_wait_for_cap6_rise
        ADD     CUR_PULSE_COUNT, CUR_PULSE_COUNT, 1
        qbne    wait_for_next_capture_event, CUR_PULSE_COUNT, TOT_PULSE_COUNT
        LDI     CUR_PULSE_COUNT, 0
        ;Generate interrupt to R5F(refer 7.2.5.2.2.2 of Technical reference manual for more details)
        ;pr0_pru_mst_intr[0]_intr_req ---> Host Interrupt 2 (INTC Mapping can be done from PRUICSS sysconfig module)
        ;Host Interrupt 2 ---> R5FSS0_CORE0_INTR_PRU_ICSSM0_PR1_HOST_INTR_PEND_0 (This mapping is fixed)
        ;R5FSS0_CORE0_INTR_PRU_ICSSM0_PR1_HOST_INTR_PEND_0 can be mapped to ISR(refer <sdk_path>/examples/gpio_input_interrupt)
        LDI     R30.b0, 0x20
        qba     wait_for_next_capture_event