This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:用于 SWD 编程和调试的硬件开发

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501775/mspm0g3507-hardware-development-for-swd-programming-and-debugging

器件型号:MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110

工具/软件:

你好
开发的是 MSPM0G3507 MCU 定制板。

但是、我不确定 SWD 调试电路。

使用 SWD 4引脚连接器。
1:3.3V
2:SWDIO
3:SWCLK
4:接地

我想使用 SWD 调试器探针进行编程。
例如带 ST 链路的 STM32 MCU。

该设计是正确的?
那么、什么可以使用 SWD 调试器探针呢?

SWD 原理图也是我分享的。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JunHeyon、

    是的、正确。

    顺便说一下、我建议将 NRST 与 J3一起添加、这将在器件进入某种故障状态时帮助调试器件。

    同时、我看到 VCROE 和 NRST 中缺少部分电路、可能只是未列出。 请仔细查看我们的推荐原理图:

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    VCORE 和其他电路已被设计好。

    此原理图未共享。 但感谢您的帮助。

    如果是、我使用 SWD、可以使用调试器探针吗?

    我可以看到这款产品。
    www.ti.com/.../TMDSEMU110-U

    可以使用的器件吗?
    如果我可以使用其他更便宜的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JunHeyon、

    是的、我们支持用于调试器件的基本 ARM 工具。

    您可以使用较便宜的版本:https://www.ti.com/tool/LP-XDS110?keyMatch=LP-XDS110&tisearch=universal_search 

    还支持 J-Link、I-jet 等类似的第三方工具。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。
    LP-XDS110需要调试板来使用我的定制板。

    读取 LP-XDS110参考后我有一个新问题。

    LP-XDS110有一个2个连接器。
    1:LaunchPad 连接器(20引脚/JTAG、UART、GPIO)
    2:ARM Cortex 调试连接器(10引脚/JTAG)

    我有一个预期使用 ARM Cortex 调试连接器。

    LP_VDD 需要电源? 如果需要电源、电压值为3.3V?

    JTAG 引脚具有 TMS、TCK、TDO、TDI、RESET。
    我有预期使用 TCK (SWCLK)、TMS (SWDIO)、RESET (NRST)。
    如果我要进行编程和调试、TDO、TDI 也需要使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi JunHyeon、

    TDO 和 TDI 不需要。

    LP_VDD 为3V3、则可以使用内置3V3或外部3V3。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    我的好奇心都得到了解决。