This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:缺少用于电压选择的 SysConfig DEVICE SETTINGS 选项卡

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503528/am2612-sysconfig-device-settings-tab-for-voltage-selection-missing

器件型号:AM2612
主题中讨论的其他器件:SysConfig、

工具/软件:

您好、  

我们使用 SYSCONFIG 1.22.0、并且需要启用电压域来选择特定接口的电压电平、例如 MCSPI"首选电压"

SysConfig 1.22从 AM261x 电机控制 SDK 和器件选择 AM2612开始。

添加所需的接口后、我们想要进入"Device Settings"选项卡、但找不到。

在 SDK 为空白字段的情况下启动 SysConfig 1.22、从而使其作为纯 Pinmux 工具运行时、不过可以看到 Device Settings 选项卡。

您能解释一下如何在第一种情况下启用"Device Settings"吗?

谢谢!

-- Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter、

    器件上唯一可以在不同电平之间选择的 IO 是 OSPI IO。 所有其他 IO/接口仅在3.3V 逻辑电平下运行。

    此致、

    Ralph Jacobi