This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:RTC 时钟校准

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505058/mspm0g3519-rtc-clock-calibration

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

您好、

RTC 支持时钟校准以进行时钟频率偏移和温度补偿校正。 是否有任何有关如何使用 MSPM0P 微控制器系列中的内部 RTC 外设通过外部/内部时钟源执行时钟校准和实现每天±1秒或±2秒时钟偏差的时间间隔要求的应用手册或分析数据?

提前感谢您的答复。

Prakash Nallamuthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    很遗憾、这里没有应用手册。

    不会自动校准。 用户应知道 RTC 时钟上的误差、然后使用校准寄存器调整时钟以 补偿此处的偏移。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    感谢您的回答。

    我同意、TRM 中提到的校准 必须由软件处理。

    但对于软件中每个校准过程之间的间隔、TI 是否有任何建议。

    此致、

    Prakash Nallamuthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    这取决于您的应用要求。

    更新 RTC 中定义的校准寄存器没有限制。

    我们在 TRM 中给出建议:

    B.R.

    Sal