This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/CS_DAP_0错误

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1504000/lp-mspm0g3507-texas-instruments-xds110-usb-debug-probe-cs_dap_0-error

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具/软件:

你好。

我有自己的目标板。

有些处理 CSS 和 XDS110调试探针正常、另一些处理标题中有错误。

"强制重置"不执行任何操作。 下电上电和重新启动调试探针不执行任何操作。

我该如何解决这个问题 ?

此致

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    这看起来 MCU 已锁定。

    一方面是处理恢复出厂设置来解锁器件、请参阅以下文档:https://www.ti.com/lit/ug/slaaed1e/slaaed1e.pdf?、ts = 1745204061736 

    您也可以将 PA18连接到 VCC、然后重试重新编程。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢...我尝试了"通过 CCS 解锁"...不起作用、只是挂起

    这是令人难以置信的沮丧...我有很多目标板,我不能使用..

    注:这些设备从未使用过...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    DAP 错误不是 MCU 锁定行为。 这通常与硬件问题有关。

    您能分享 MCU 原理图吗、我想确认这里是否有任何问题。

    顺便说一下、请检查 SWD 连接、我以前看到 SWDIO 和 SWCLK 是 相反的。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    原理图和电路板很好...我在过去两个月里一直在调试和编写代码。

    一批新的电路板存在这个问题...所有连接都与以前相同。

    此致

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip、ö m

    这两批电路板之间是否有区别?

    您是否可以换用好板和坏板中的样片并尝试一下?

    B.R.

    Sal