This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:标称电流消耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505482/mspm0c1104-nominal-current-consumption

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

您好、

MSPM0C1104的额定电流消耗可能是多少.

使用所有引脚。 例如、一对用于 I2C、其他引脚用于 ADC-IN、GPIO、LED 驱动等  

数据表给出了运行模式下的2mA、但禁用了所有外设。

启用 ADC 和 I2C 等外设后、电流是否在30 -40 mA 范围内、甚至更低?

数据表给出的绝对最大值为80 mA。  

谢谢!!  

Sathyadev  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    在启用 ADC 和 I2C 等外设的情况下、电流是否会在30 -40 mA 甚至更低的范围内?

    对于 I2C、其功耗应该小于10mA、但通常较小、该值应小于100uA、因为 ADC 功耗会略高、但应小于400ua、因此即使添加其他外设、也应小于10 mA。