Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0C1104 工具/软件:
您好、
MSPM0C1104的额定电流消耗可能是多少.
使用所有引脚。 例如、一对用于 I2C、其他引脚用于 ADC-IN、GPIO、LED 驱动等
数据表给出了运行模式下的2mA、但禁用了所有外设。
启用 ADC 和 I2C 等外设后、电流是否在30 -40 mA 范围内、甚至更低?
数据表给出的绝对最大值为80 mA。
谢谢!!
Sathyadev